text.skipToContent text.skipToNavigation
In-House Accreditation

Natychmiastowe rozwiązanie

Jeden z naszych lojalnych klientów buduje silosy przemysłowe w stoczni niedaleko Stuttgartu. Budowa została następnie przerwana po kontroli przeprowadzonej przez regionalny Regierungpräsidium-Bautechnik. W czasie tej przerwy niezastąpiony okazał się Dział Jakości i Inżynierii Fabory.

Inspektor podjął decyzję o wstrzymaniu budowy. Ponieważ klient nie był w stanie udowodnić, że śruby z gniazdem sześciokątnym i nakrętki wytrzymają obciążenie. Ze względu na nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wyrobów budowlanych (CPR) mających zastosowanie do tej konstrukcji.

Klient natychmiast skontaktował się z Działem Jakości i Inżynierii Fabory. Przeprowadziliśmy testy zgodnie z niemieckimi służbami kontrolnymi i normami europejskimi. W tym samym tygodniu klient zgłosił, że prace na budowie zostały już wznowione. Zielone światło pojawiło się po tym, jak przekazaliśmy im informacje wymagane do kontynuowania. Własne laboratorium stworzyło wszystkie wymagane certyfikaty.

Zalety własnego laboratorium

icon-data.png

Reporty Dostosowane do Klienta

Opracowywanie certyfikatów elementów złącznych zgodnie z normą ISO 16228 i tworzenie raportów testowych zgodnie z instrukcjami klienta.
icon-screw.png

Własne metody badawcze

Szeroki zakres autorskich metod testowych, szczególnie dla elementów złącznych, obejmujących analizę chemiczną, właściwości mechaniczne, cechy wymiarowe oraz właściwości fizyczne.
icon-list.png

Niezależna ocena

Niezależność od producenta przy ocenie problemu technicznego. Jesteśmy w stanie zaproponować profesjonalne rozwiązanie bazujące na własnych pomiarach i symulacjach.
 
In-House Laboratory

Obiektywizm laboratoryjny

Na szczęście dla naszych klientów, sytuacje takie jak ta w Stuttgarcie nie zdarzają się co tydzień. Gdy sytuacja klienta tego wymaga, nasz dział Jakości i Inżynierii przełącza się, a my badamy, co mogło pójść nie tak. W tym badaniu wspomaga nasze laboratorium. Laboratorium Fabory oferuje klientom wyraźną dodaną wartość, co wyróżnia nas spośród innych hurtowników technicznych. Czy takie prywatne laboratorium jest obiektywne i niezależne? Tak, na szczęście. W kontekście naszej akredytacji ISO/IEC 17025 corocznie przeprowadza się zewnętrzny audyt w laboratorium. Między innymi sprawdza on obiektywność i neutralność laboratorium oraz jego pracowników.

Prawidłowe i wiarygodne pomiary

Co kwartał otrzymujemy próbki do badań od certyfikowanej organizacji, dla których należy wykonać i zgłosić na przykład analizę chemiczną lub wytrzymałość na rozciąganie. Wyniki tych pomiarów porównano z wynikami około 200 akredytowanych laboratoriów z całego świata i wynikami przesłanymi do komisji akredytacyjnej. Każdy pracownik laboratorium co kwartał oceniał wyniki osiągnięte w tych badaniach. Taki sposób pracy gwarantuje, że Fabory nie tylko dokona prawidłowych i rzetelnych pomiarów, ale także, że pracownicy dokonują pomiarów prawidłowo i neutralnie.

Raporty i certyfikaty dostosowane do potrzeb klienta

Dużą zaletą posiadania naszego laboratorium jest niezależność od dostawcy przy rozpatrywaniu reklamacji. Jeśli śruba spełnia wymagania, a mimo to pojawi się problem, dział jakości i inżynierii może wspólnie z klientem szukać przyczyny problemu: może to być projekt, montaż lub zastosowanie. Wtedy wymyślimy rozwiązanie. W akredytowanym laboratorium sporządzane są również raporty i certyfikaty dostosowane do potrzeb klienta na podstawie wyników pomiarów, np. zgodnie z normą EN ISO 16228 F3.1. Certyfikaty te są uwzględnione na przykład w normie dotyczącej konstrukcji stalowych EN 1090-2.

 
 
"Every threaded connection has the right bolt, nut, or screw. It must meet the specification. Sometimes the connection also has to comply with additional regulations or there are higher quality requirements than the standard prescribes. That depends on the application."
Jan Van Ranst
Manager Quality & Technology

Assessing new suppliers   

In addition to carrying out checks in the laboratory, the Quality & Engineering department is involved in supplier selection. After all, product quality starts with the choice of suppliers. Potential new suppliers complete a questionnaire, and we approve samples of products. Depending on the type of article, we even check the microscopic structure of the steel and compare it with the requirements. That structure can reveal a lot about whether a producer has mastered its production process down to the last detail.

Global Acceptance 

In addition, manufacturers of critical articles are audited on site by Fabory. An ISO or even an Automotive (IATF) certification does not have the same value everywhere in the world. This audit assesses whether the production process meets the requirements and whether additional measures must be taken for acceptance by Fabory. Not only with regard to product quality and lot traceability, but also with regard to environmental and working conditions. This is followed by a trial period in which we check each batch for key characteristics in our ISO/IEC 17025 accredited laboratory. 

Batch management

During the entire internal logistics process from goods receipt at Fabory to delivery to the customer, batch management is used in the ERP system: each production batch remains separate from other batches and can be traced back to both manufacturer and customer. Thanks to this way of working, we isolate any problem as quickly as possible. We know exactly which products come from which production batches, and as a result any issues at the customer are handled quickly and properly. 

In-House Laboratory
In-House Laboratory

We perform these tests every day at Quality & Engineering: 

  • Tensile test on complete bolt or bolt-nut combination (up to a maximum of 60 tons or 600 kN)

  • Chemical analysis of steel or stainless steel

  • Surface and core hardness (in HRC, HRBw, HV)

  • Salt spray test (corrosion resistance test)

  • Automatic Dimensional Measurements

  • Thread check with gauges in different tolerance systems or with optical measurement

Investigate, advise & solve 

We advise on the correct and most cost-effective product selection, surface coverings and mounting instructions. If necessary, simulations of installation at the customer's site are carried out in the application lab and locking systems or the load capacity of light construction parts (e.g. with blind rivets) are assessed. We also regularly investigate the corrosion resistance in a salt spray test of smaller structures in comparison with the separate connecting elements. 

We use our equipment to substantiate advice. We analyse mounting conditions such as bolt tension, angular deflection and clamping force. Together we arrive at the best solution for a connection. Please contact the Quality & Engineering department at technology@fabory.com.

Mistrzostwo w elementach złącznych

Dzięki doradztwu, obliczeniom i testom wspólnie z Państwem dochodzimy do odpowiedniego projektu i zastosowania konkretnych elementów złącznych. Nasz asortyment obejmujący 120 000 elementów złącznych w każdym pożądanym projekcie, rozmiarze i rodzaju materiału wymaga wydajnego zarządzania zapasami, na którym można polegać. Pomagają w tym inteligentne rozwiązania logistyczne. Dział Jakości i Inżynierii doradza klientom w zakresie najbezpieczniejszego połączenia. W ten sposób tworzymy Spokój ducha. Pracownicy Twojej firmy mogą w dalszym ciągu skupiać się na kluczowych zadaniach.

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.