text.skipToContent text.skipToNavigation
Meggson_Header

Barcodes scannen met de Fabory app: makkelijkste manier van werken

Nooit misgrijpen naar bouten, moeren, schroeven en ringen op de productieafdeling van Meggson. Dit was de wens van Aart van Ginkel en het lukt hem met de hulp van de Fabory app. Aart is hoofd Productie bij het bedrijf uit Ede en verantwoordelijk voor het op peil houden van de juiste hoeveelheid fasteners.

De fasteners die bij Meggson binnenkomen, worden gebruikt bij de assemblage van verschillende machines voor de internationale eierindustrie. Op jaarbasis produceert het bedrijf zo’n 125 machines voor een efficiënte handling van eieren. Van Ginkel startte begin 2022 bij het bedrijf en was blij te merken dat Meggson net als zijn vorige werkgever rekent op de fasteners van Fabory. “Bij mijn vorige werkgever had ik al goede ervaringen opgedaan.” Zijn eerste paar maanden bij Meggson maakte hij nog gebruik van de Opticon Scanner. “Dat werkte niet efficiënt, omdat ik niet alle barcodes kon scannen. Ook verliep de overdracht van scanner naar winkelwagen niet altijd vlekkeloos.”

 
 

"Als het op de telefoon kan, dan ben ik voor"

Daarop schakelde Van Ginkel met zijn contactpersoon bij Fabory. Hij ontving graag een nieuwe scanner. Het antwoord dat hij toen van Fabory kreeg, verbaasde hem. In plaats van de scanner, kon hij ook zijn mobiele telefoon gebruiken voor het scannen van barcodes via de Fabory app. “Dat wist ik nog niet. Ik was meteen enthousiast, want dit is voor mij de makkelijkste manier van werken.”

100 artikelen, 200 barcodes

Zijn contactpersoon bij Fabory maakte het bestellen van de bestellijsten met bouten, moeren en ringen nog iets eenvoudiger door alle barcodes twee keer uit te draaien en op de bakken van het two-bin systeem te plakken. In totaal gaat het om honderd artikelen, dus rolden er tweehonderd barcodes uit de printer. De barcode van een lege bak, scant Aart volgens de two-bin methode met zijn telefoon. “Is een bak leeg, dan scan ik de code via de Fabory app. Het systeem biedt overzicht en bestelgemak. Bouten die vroeger over het hoofd werden gezien, werden ook niet besteld. Het two-bin systeem laat letterlijk zien wat wel en niet op voorraad ligt.”

Digital Logistics for Meggson
Digital Logistics for Meggson
 
 

"Cette approche nous permet de produire un plus grand nombre de machines de manière plus efficace"

Auparavant, Meggson utilisait une armoire remplie de diverses fixations dans des boîtes. "Tout le monde pouvait l'utiliser, sans que nous sachions quelles fixations étaient les plus utilisées. Il n'y avait donc pas de véritable vue d'ensemble. La nouvelle approche convient parfaitement à Aart. "J'aime rationaliser et structurer les choses. Cette façon de travailler nous aide également à produire un plus grand nombre de machines".

Le service de production dirigé par Aart emploie dix personnes. "En utilisant l'application Fabory, je peux commander moi-même les fixations beaucoup plus facilement. En moyenne, je commande de nouvelles fixations une fois par semaine, parfois plus souvent. Notre entreprise se trouve à deux pas de Fabory à Ede. S'il nous arrive de ne plus avoir les bonnes fixations, je peux toujours me rendre sur place en voiture."

Commande définitive sur grand écran

Le site web de Meggson indique : Nous pensons que la véritable amélioration vient de la simplification de questions, de processus et de solutions complexes. Tout le monde peut rendre quelque chose compliqué, mais le véritable expert le simplifie sans perdre de sa puissance.

Cette vue est typique de la collaboration avec Fabory et de la manière dont la gestion des stocks est mise en place. Après avoir scanné les codes-barres à l'aide de son téléphone, Aart envoie les articles au panier d'achat de Fabory. Il traite la commande via son ordinateur. "J'aime travailler de cette manière, sur un grand écran.

Après avoir finalisé la commande, Aart recevra les fixations le lendemain. J'ai toujours respecté le principe "commande avant midi, livraison le lendemain". Mais même la fois où j'ai passé une commande à 15 heures, les fixations sont arrivées le lendemain matin". Il conclut avec enthousiasme : "Ces collaborations avec l'industrie intelligente donnent de l'énergie. Elles rendent les Pays-Bas plus forts.

Inventory management in your own hands. Also something for your company?

Would you also like to order products via Fastscan in the Fabory app? With FastScan you can easily order and avoid errors. Go to the Apple Store (iPhone) or Play Store (Android) and download the Fabory app.

The Fabory app is part of Fabory Logic. Our smart logistics solutions help to efficiently organize processes on the work floor.  Discover more

Download the Fabory app

Download Fabory App on Google Play    Download the Fabory App on Apple Store

Mistrzostwo w elementach złącznych

Dzięki wiedzy o produktach, obliczeniom i testom zapewniamy prawidłowe projektowanie oraz zastosowanie odpowiednich elementów złącznych. Nasz asortyment obejmujący 120 000 elementów złącznych w każdym kształcie, rozmiarze i typie materiału wymaga efektywnego zarządzania zapasami, na które możesz liczyć. Zastosowanie RFID to jedno z inteligentnych rozwiązań, jakie oferuje Fabory Logic. Każde z tych rozwiązań stanowi cenne wsparcie w zarządzaniu zapasami w Twojej firmie. To tworzy spokój ducha, pozwalając pracownikom Twojej firmy skupić się na ich kluczowych zadaniach.

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.