Sobre o
Lubrinox
Sobre o
Lubrinox
Previne a soldadura a frio
O revestimento superior sobre Lubrinox evita a gripagem. Desaparecem as situações incómodas e perigosas causadas por parafusos e porcas que já não se soltam ou partem.
Limpo e seco
A instalação com Lubrinox é limpa e seca. O revestimento mantém as suas mãos e ferramentas limpas e secas. Não mancha e não atrai sujidade.
Economia de tempo e dinheiro
Lubrinox ajuda a poupar tempo de montagem considerável, uma vez que os lubrificantes avulso já não são necessários. A desmontagem é igualmente suave.
Bloqueador de roscas aplicável
A Lubrinox funciona perfeitamente em combinação com um bloqueador de roscas. O que faz do Lubrinox a única gama de fixação de aço inoxidável com um revestimento lubrificante que pode ser utilizado com e sem bloqueador de roscas.
Aprovado pela FDA
Lubrinox é aprovado pela FDA (FDA 21 CFR 75.300 & EC 1935/2004). Isto torna-a uma escolha perfeita para os fabricantes de máquinas na indústria alimentar.
Entrega a partir do stock
Pode encomendar os artigos Lubrinox fácil e rapidamente através da nossa loja online Fabory.com. As diferentes variantes estão disponíveis em stock, para que o seu processo de produção nunca pare.
O novo standard em todas as indústrias
![](/medias/FoodDairy.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneU1pODVNREk0T1Rnd01qYzNNamM0TDBadmIyUkVZV2x5ZVM1cWNHY3xhYzQzYzY3YzE3OTBlZjJjZWQzOThkOWY0ZmVmOWI0YzZjYTliNGIwODI0OTlhMGVhZDc1YzQ3ZTU3OTIzYmE5)
O Lubrinox é a alternativa perfeita para quem trabalha com fixação de aço inoxidável. Seja na indústria alimentar, engenharia mecânica ou petroquímica, com o Lubrinox economiza tempo, dinheiro, energia e materiais.
Masters in Fasteners
![](/medias/Lab.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ3NTMzfGltYWdlL3BuZ3xhR00wTDJnMll5ODVNREkzTkRReE1EWTJNREUwTDB4aFlpNXdibWN8OWFiMWEwOTFlZjU1NWMzZDU4OTRmNDI3ZDlkYmEzNWQ3NWE0MTQ3MmU3YTViMDVhN2IwM2E2Y2NlMDkzM2VmNQ)
O Lubrinox é uma inovação da Fabory, sempre fornecido com todo o valor acrescentado e serviços de grande fiabilidade. Com aconselhamento técnico e apoio logístico, asseguramos que os seus processos continuam sempre sem problemas.
A combinação ideal
![](/medias/MicrosoftTeams-image-5-.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJneU9DODVNREk0T1Rnd05EQTRNelV3TDAxcFkzSnZjMjltZEZSbFlXMXpMV2x0WVdkbExUVXRMbXB3Wnd8ZGU4OWJkZmI1ZTVkYjA2ZTY5MDAzYTdiOTQ2NWRjOTRiOWNiNDVjMDk5NjRhMmUzYTQ4ZWEyNGM4ODU5NjRjNw)
O Lubrinox está disponível em parafusos e porcas. Opta pela segurança máxima? Então combine um parafuso Lubrinox com uma porca Lubrinox. As porcas Lubrinox também podem ser encomendadas directamente em Fabory.com.
“
"Na concepção das nossas máquinas, olhamos para onde podemos tornar os processos ainda mais eficientes para os clientes. Uma entrega atempada de parafusos de alta qualidade ajuda-nos muito. Para nós, a maior razão para utilizar o Lubrinox é a poupança de tempo e os ganhos de eficiência. Graças ao Lubrinox, não temos de comprar lubrificantes e aplicá-los manualmente."
."
![](https://www.fabory.com//medias/Juriaan.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgxNjJ8aW1hZ2UvcG5nfGg5Mi9oYWYvOTAyODMxOTkwMzc3NC9KdXJpYWFuLnBuZ3w5Nzg4NjU4OWVkY2NjOWE4MmVmYmVjNjI0ZWViYzAxNmYzOWZkMzFjNjAxZjk2ZjJiZDY0MmM2NWVhZDBlNzQy)
Juriaan van der Sluijs
Comprador tático sênior na Viscon
Comprador tático sênior na Viscon
Lubrinox
Mais vendidos
Perguntas Mais Frequentes (FAQ)
sobre o Lubrinox
O que é a gripagem?
Gripagem é um fenomeno que se refere a um problema que ocorre quando duas superficicies, ou roscas, em aço inox estão em contacto e no decorrer do aperto se soldam.
Este é um fenómeno comum no aperto (e desaperto) de parafusos de aço inoxidável. As propriedades das superfícies de aço inoxidável fazem com que o contacto de alta força deslizante entre as roscas internas e externas do parafuso possa facilmente causar a fusão das superfícies da rosca. Quando isto ocorre, o parafuso não pode ser apertado ou desapertado sem se partir.
Os parafusos Lubrinox devem ser utilizados em combinação com as porcas Lubrinox?
A combinação de parafusos Lubrinox e porcas Lubrinox equivale ao melhor desempenho antigripagem! Dependendo da sua aplicação, a utilização de parafusos Lubrinox com porcas de aço inoxidável normais também pode funcionar bem, tal como as porcas Lubrinox com parafusos de aço inoxidável normais.
Preciso de mudar os binários de aperto quando uso Lubrinox?
Os artigos de fixação Lubrinox têm um coeficiente de atrito baixo e constante, permitindo tipicamente binários de aperto mais baixos. Por favor contacte-nos para aconselhamento técnico sobre a sua aplicação específica.
E se eu precisar de um produto Lubrinox que não esteja no fabory.com?
Podemos fornecer qualquer artigo de fixação de aço inoxidável, diâmetro M3 ou superior, em Lubrinox. Se não encontrar o artigo na nossa loja online, podemos produzi-lo. Por favor contacte a sua pessoa de contacto Fabory para verificar os termos e condições.
A qualidade dos produtos Lubrinox é rastreável?
Os artigos de fixação Lubrinox são 100% rastreáveis através de uma gestão completa dos lotes nas nossas operações.
Posso receber a declaração de conformidade da Lubrinox FDA?
Para obter a declaração de conformidade da Lubrinox FDA, envie por favor um pedido para lubrinox@fabory.com.
Lubrinox
Lubrinox sample aanvraag
Lubrinox sample aanvraag