text.skipToContent text.skipToNavigation
RFID - Fabory Logic Inventory Management

Uma história do dia-a-dia sobre a gestão de stocks

Com a tecnologia RFID, a gestão de stocks pode ser monitorizada de forma inteligente. Podemos acompanhar quantos parafusos, porcas e outros artigos os nossos colaboradores utilizaram e determinar a quantidade que precisa de ser encomendada para manter um nível de stock ideal. A solução RFID fornece informações sobre as encomendas já efetuadas e aquelas prestes a serem entregues.

Um dos clientes Fabory que utiliza RFID é a Lan Handling. Uma vez por semana, um merchandiser da Fabory reabastece o stock. A Lan Handling afirma: «A produção na fábrica nunca deve parar. A ausência de uma pequena peça de uma máquina, como uma porca ou um parafuso, pode fazer uma grande diferença.»

MicrosoftTeams-image (26).png

Totalmente automatizado

Os números corretos são preenchidos automaticamente 
Voorrad.png

100% disponilidade

A redução do tempo entre a encomenda e a entrega evita o tempo de inatividade. A disponibilidade de elementos de fixação e peças C é garantida. 
Berekening.png

Informação 24/7

Uma plataforma fornece informações em tempo real sobre a gestão de stocks, resumos de encomendas e o desempenho do fornecedor.
O desafio

Quando o stock de elementos de fixação se torna um problema para a produção

Colaborador a verificar manualmente o stock de elementos de fixação antes da automatização da gestão de inventário com RFID
Elementos de fixação em falta
Os operadores perdem tempo valioso à procura das peças de que necessitam.
Contentores vazios
Ruturas de stock inesperadas podem interromper a produção e afetar o desempenho.
Verificações manuais de stock
As verificações regulares de stock ocupam tempo valioso dos colaboradores que poderia ser dedicado à produção.
Visibilidade limitada do stock
O consumo pode ser difícil de acompanhar entre diferentes departamentos e áreas de produção.
Encomendas urgentes
A reposição urgente de stock gera custos adicionais e uma pressão operacional desnecessária.
Como funciona

Como funciona a gestão de inventário RFID da Fabory

1
Sensor RFID deteta um contentor vazio de elementos de fixação
A necessidade de reposição é detetada
Os sensores RFID detetam automaticamente quando os contentores precisam de ser reabastecidos.
2
Encomenda automática de reposição através de RFID
A reposição é acionada automaticamente
O processo de reposição é acionado automaticamente sem necessidade de verificações manuais de stock.
3
Fabory repõe o stock de elementos de fixação
A Fabory repõe o stock
A Fabory repõe os elementos de fixação necessários antes de o stock atingir um nível crítico.
4
Equipa de produção com acesso aos elementos de fixação repostos
As peças permanecem disponíveis
As suas equipas de produção têm acesso fiável aos elementos de fixação de que necessitam.
Logótipo Fabory Logic
Soluções RFID

Três soluções RFID para a gestão de inventário

Escolha a solução RFID que melhor se adapta ao seu ambiente de produção e ao seu processo de reposição.

RFID Shelf

Fabory Logic RFID Shelf para reposição automática de elementos de fixação
Reposição inteligente. Controlo total.

O Fabory RFID Shelf automatiza a gestão de inventário de elementos de fixação e peças C. Coloque um contentor vazio no Shelf e o sistema RFID regista automaticamente a necessidade de reposição.

Reposição automática quando os contentores são devolvidos
Menos verificações manuais de stock
Visibilidade total do inventário através do MyFabory

Acompanhe o consumo, o estado das encomendas e o histórico através do MyFabory.

RFID Dropbox

Fabory Logic RFID Dropbox para reposição automática de peças C
Reposição automatizada. Esforço mínimo.

Os operadores colocam os contentores vazios na RFID Dropbox. O sistema regista automaticamente o contentor devolvido e inicia o processo de reposição sem necessidade de leitura.

Não é necessária leitura manual
Utilização simples para os operadores de produção
Visibilidade dos movimentos dos contentores e da reposição

Concebido para ambientes industriais onde a devolução rápida e simples dos contentores é essencial.

RFID Card

Sistema Fabory Logic RFID Card para reposição de inventário
Reposição simples. Totalmente automatizada.

Mova o RFID Card quando for necessária uma reposição. O sistema cria automaticamente a encomenda sem leitura ou criação manual de encomendas.

Reposição simples baseada em RFID
Sem criação manual de encomendas
Visibilidade das encomendas através do MyFabory

Acompanhe o estado das encomendas e o histórico através do MyFabory.

Resultados do cliente

Como a RFID transformou a gestão de inventário na Lan Handling

Um processo de reposição mais inteligente substituiu as verificações manuais de stock e melhorou a visibilidade do inventário.

Antes da RFID
Após a RFID
1
Verificações manuais semanais de stock
✓
Reposição automatizada
2
Risco de erros no cálculo do stock
✓
Visibilidade do inventário em tempo real
3
Possíveis atrasos na produção
✓
Menor risco de interrupções na produção devido à falta de elementos de fixação
Os benefícios

Porquê escolher a gestão de inventário RFID?

Automatize a reposição e melhore a visibilidade do inventário enquanto reduz o trabalho manual envolvido na gestão de elementos de fixação e componentes C.

Disponibilidade fiável de stock
A reposição automatizada ajuda a reduzir o risco de recipientes vazios e de falta de elementos de fixação.
Menos contagem manual de stock
A RFID reduz o tempo que os colaboradores dedicam à verificação dos recipientes e à monitorização do inventário.
Maior visibilidade do inventário
Obtenha uma melhor visão sobre o consumo e as atividades de reposição através do MyFabory.
Menor carga administrativa
As encomendas automatizadas reduzem as tarefas administrativas repetitivas relacionadas com a gestão de inventário para as suas equipas.
Solução Fabory Logic RFID para gestão de inventário

Por que razão os clientes escolhem as soluções RFID da Fabory

‹
As soluções RFID garantem que a produção nunca tenha de parar devido à falta de artigos de fixação, uma vez que o sistema deteta automaticamente os caixotes vazios e aciona pedidos de reabastecimento antes que o stock se esgote.
›

Perguntas frequentes (FAQ)

Veja a RFID na prática

Descubra como a Life & Mobility utiliza o Fabory Logic RFID para automatizar a reposição de inventário, melhorar a eficiência e obter maior controlo sobre o consumo de stock.

Leia o estudo de caso da Life & Mobility

Descubra como a RFID contribui para uma gestão de inventário mais inteligente e uma disponibilidade de stock mais fiável.

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.