text.skipToContent text.skipToNavigation

A situação prática

 
As consequências práticas do uso destes métodos de cálculo e a montagem da âncora correspondente ilustram a importância da escolha correta. No nosso exemplo, uma balaustrada deve ser fixada a um piso de betão, próximo de uma borda. Uma âncora com a opção 6 seria adequada, mas deve-se notar que o método de cálculo usado, C, ignora vários aspetos. Ao testar uma âncora desse tipo, apenas alguns parâmetros de aplicação e critérios de falha são levados em consideração. Para uma ancoragem confiável, parâmetros amplos de segurança devem ser aplicados. Na prática, isto significa que grandes espaçamentos à borda e axiais devem ser observados. Se uma âncora com a opção 1 for a escolhida, todas as formas de falha e todas as direções de carga serão consideradas. Comparando com uma âncora da opção 6, isto resulta em menor espaçamento de borda e axial. Estes parâmetros avaliados e aprovados oferecem a possibilidade de construção otimizada. Uma âncora com a opção 1 é geralmente mais cara que uma âncora com a opção 6. No entanto, o custo da âncora pode ser ilusório.
 
O custo total da fixação é geralmente muito maior se a âncora aparentemente mais barata, com a opção 6, for a usada. Isto porque a escolha desta ancoragem significa que mais de uma âncora deve ser usada e que a placa de ancoragem deve ser maior e mais espessa. Além do custo mais elevado das placas de ancoragem adequadas, a montagem levará mais tempo, levando a custos de mão-de-obra mais elevados. Portanto, ao selecionar uma âncora para uma aplicação, é muito importante que a sua escolha seja baseada em todos os aspetos da fixação. Em linhas muito gerais e sem detalhes técnicos, um esboço é dado acima de uma situação em que duas opções são comparadas e em que uma avaliação simples desse tipo pode ser justificada. No entanto, a situação na realidade é muito mais complexa e exige conhecimento profundo dos métodos de cálculo mencionados e todas as informações subjacentes descritas nas diretrizes. Realizar os cálculos necessários não é uma tarefa simples, mas com a ajuda de manuais com exemplos de cálculo ou softwares desenvolvidos para esse fim, pode-se chegar rapidamente a uma escolha responsável.
 
Gostaria de saber mais sobre a escolha correta de uma âncora para uma aplicação específica? Os nossos especialistas em fixação podem dizer-lhe tudo o que você deseja saber sobre ancoragem e outros aspetos da tecnologia de fixação.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.