text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Materiais de construção: a base da ancoragem

A seleção de um sistema de ancoragem não depende apenas de uma carga na ancoragem. O material no qual o elemento deve ser ancorado também é importante. As características do material de construção incluem uma resistência à compressão específica, que afeta a seleção de uma fixação. A resistência à compressão é a pressão que o material pode suportar, dado em MPa. Paredes de gesso, alvenaria ou betão tem propriedades diferentes, e portanto, exigem uma abordagem diferente. A espessura do material é importante, assim como as características. 

Paredes de Gesso

Paredes de gesso são materiais de construção de paredes finas. Estas paredes, tais como painéis de gesso cartonado, painéis de Madeira, contraplacado, tem frequentemente uma baixa resistência à compressão. A fixação por meio de buchas, que dependem a sua força da expansão na parte de trás da placa, constituí uma boa base para uma fixação sólida. Isto é chamada a fixação por bloqueio. As buchas adequadas para estas aplicações são geralmente conhecidas como buchas de teto.

Alvenaria

A alvenaria é um material formado por tijolos e argamassa. A resistência à compressão dos tijolos é maior que a da argamassa, de modo que a ancoragem no tijolo é preferível. Quanto mais antiga a construção é, maior a diferença na resistência à compressão, e mais importante se torna alcançar a ancoragem no tijolo.
Com base na estrutura e na percentagem de espaço oco, distinguem-se quatro grupos de tijolos de alvenaria.

Estrutura compacta

Tijolos com estrutura compacta não possuem cavidades e possuem alta resistência à compressão. Tijolos com até 15% de espaço oco são considerados tijolos maciços. A resistência à compressão relativamente alta, torna-os extremamente adequados para métodos de fixação, tipo buchas. Tijolos perfurados ou tijolos de ventilação são geralmente feitos do mesmo material de alta resistência à compressão que tijolos sólidos, mas são fornecidos com cavidades. Para cargas pesadas, buchas especiais devem ser usadas em tijolos furados. Essas buchas são projetadas para ligar ou preencher cavidades.

Estrutura aberta 

Tijolos com estrutura aberta têm baixa resistência à compressão e são extremamente porosos. Para uma força otimizada, devem ser utilizadas buchas especiais, por ex. buchas com grande superfície de expansão. Se estes tijolos também contiverem espaços ocos, é necessária uma seleção e montagem cuidadosa da bucha correta, para uma ancoragem fiável. As buchas adequadas podem ser aquelas com uma zona de expansão muito longa, ou sistemas de injeção consistindo numa haste roscada, manga de fixação (rede) e bucha química. Para se certificar que os furos não são muito grandes, fazendo com que a rede se solte dos materiais de construção, furos em tijolos perfurados e materiais de construção com estrutura aberta só devem ser feitos com perfuração rotativa. A perfuração com martelo aumenta a probabilidade do material se desintegrar. A perfuração ocorre mais rapidamente se forem usadas peças de metal duro para perfuração rotativa.

Betão

O tipo de material inclui betão leve, betão normal e betão pesado. Betão leve difere do betão normal por causa da adição à argamassa de materiais como pedra-pomes, cinzas volantes, etc. O cimento é o agente de ligação em todos os casos. O aditivo, que tem uma resistência à compressão menor que o cascalho no betão normal, leva a condições menos favoráveis para ancoragens.
 
A capacidade máxima de carga das fixações de construção em betão é extremamente dependente da resistência à compressão do betão. A resistência à compressão do betão é identificada por 'resistência cúbica à compressão'. A resistência cúbica à compressão está relacionada com a pressão que pode ser exercida sobre um cubo medindo 15 x 15 x 15 cm antes de começar a se romper. Este valor é fornecido nas características do material de construção usando uma letra maiúscula B em combinação com um número. Por exemplo, uma resistência à compressão de B25 indica que a resistência à compressão deste betão é de pelo menos 25 MPa. Uma indicação semelhante de resistência está relacionada a um cilindro de medição Ø16 x 32 cm, de acordo com a norma Europeia Pre-standard ENV 206, caso em que a designação é C20/25. Aqui, o primeiro valor representa a resistência à compressão característica mínima do cilindro, 20 MPa. O segundo valor dá a resistência à compressão mínima cubica característica, 25 MPa.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.