text.skipToContent text.skipToNavigation
The Power of Engineering

Fastening technology experts

Monday morning, the day starts with a call from a customer. “During the installation of a critical bolt in a braking system, we see it is about to break. At the moment, high-speed trains run with these bolts in the same braking system. Those brakes could fail at any moment. This is an extreme emergency!”

The technical experts of the Quality & Engineering department at Fabory react immediately. Assessed for their mechanical properties in the customer's presence on the same day. Done in Fabory’s accredited laboratory. Examined are the tensile strength, the core hardness and decarburisation. All three are in order according to the requirements of ISO 898-1.

 

Erreur dans la méthode de montage

es résultats des tests montrent que les boulons répondent aux exigences. Mais la méthode de montage utilisée ne doit pas surcharger. Comment le boulon pourrait-il être sur le point de se rompre ? Suivez quelques conversations téléphoniques avec la chaîne de montage. Un détail semble avoir changé dans la méthode de montage. Pour que les boulons ne se desserrent pas par vibration, deux gouttes d'un frein filet sont appliquées. Une deuxième simulation sur le banc d'essai de friction en montre les conséquences. La combinaison du revêtement et du frein-filet correspondant abaisse le coefficient de frottement. Par conséquent, ils ont chargé les boulons bien au-delà de la limite d'élasticité lors de l'installation. La charge des boulons est encore inférieure à la résistance à la rupture. Malheureusement, ils sont resserrés et déformés. L'assemblage n'est plus sûr.

Un couple de serrage inférieur est alors inscrit dans les instructions de montage. Ils ont également rappelé les rames.

 

 
 
"Lorsque l'on utilise des éléments de fixation tels que des boulons et des écrous, la qualité et la technologie vont de pair. En premier lieu, les fixations doivent répondre aux exigences de qualité. Mais il arrive que les choses se passent mal dans l'application."
Tim Koopman, directeur de l'ingénierie

 

L'interaction entre la qualité et la connaissance des connexions

L'histoire vraie ci-dessus, et sa rapidité d'exécution, montre la force du département Qualité et Ingénierie. La puissance de l'interaction entre la qualité du produit et la connaissance des connexions. Nos experts techniques vous aident à déterminer la connexion adéquate. Et plus encore : nous vous aidons à prévoir un éventuel problème.

Lisez les histoires et découvrez comment ils travaillent sur les connexions pour vous tous les jours. Plus d'informations ici

 

 

Nous avons encore plus de témoignages sur le département Qualité & Ingénierie ! Lisez les histoires et découvrez comment le département peut vous aider au mieux.

Tout sur l'expertise du département Qualité & Ingénierie

Experts en fixations

We provide our customers with the right advice, calculations and tests. Ensuring the right design and application. Including over 120,000 fasteners in every desired version, size and material type. This requires efficient stock management that you can rely on. Smart logistics solutions help with this. The Quality & Engineering department advises customers about the safest connection. This creates Peace of Mind for our customers. The employees in your company can continue to focus on the core tasks.

Gamme

Fabory est le bon choix pour tous vos besoins en matière de fixations. Notre portefeuille de produits contient une large gamme d'attaches standard et de solutions d'attaches spécifiques aux clients pour diverses applications, complétées par des C-parts.

Fabory Logic

Fabory aide à la mise à disposition des fixations et des C-parts. Des tableaux de bord innovants donnent un aperçu de votre consommation vous permettant ainsi de réduire votre TCO (Coût total de possession).

Assurance qualité, contrôle qualité et ingénierie

Fabory s'est construit sur sa qualité et sa fiabilité. Une gestion raffinée de la qualité et des systèmes spécialisés de contrôle sont au cœur de nos activités.

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.