text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.
Header Food&Dairy

Las fijaciones de acero inoxidable adecuadas para usted

¿Se dedica a la construcción de maquinaria para la industria alimentaria? Entonces es muy probable que tenga en stock chapas, perfiles y elementos de fijación de acero inoxidable estándar. Sin suficientes elementos de fijación, no hay producción de máquinas. ¿Qué hace que tantas empresas confíen en el acero inoxidable para construir sus máquinas?

  • La resistencia del material
  • La resistencia a la corrosión
  • La facilidad de limpieza
  • Higiénico y seguro para los alimentos
  • Durabilidad y bajo mantenimiento
Food&Dairy

Los elementos de fijación más utilizados

¿Qué elementos son los más habituales en la fabricación de maquinaria para la industria alimentaria?

La gama Fabory incluye más de 30.000 fijaciones de acero inoxidable, disponibles de stock en Fabory.com. ¿No encuentra el producto que busca? Avísenos y se lo entregaremos. Si aún no existe, lo diseñamos y fabricamos nosotros mismos.

Descubra nuestra gama de acero inoxidable

LUBRINOX: Tuercas y tornillos prelubricados

Un buen ejemplo de elementos de fijación desarrollados recientemente por Fabory son los tornillos y tuercas LUBRINOX. Cuando se utilizan tornillos de acero inoxidable, las roscas interior y exterior suelen pegarse (gripado) y el tornillo ya no puede retirarse. Los productores de la industria alimentaria suelen evitar esta soldadura en frío (gripado) del material de acero inoxidable utilizando una pasta de montaje. Desgraciadamente, hay inconvenientes: el montaje lleva más tiempo y hay que limpiar las piezas y las manos antes de cada uso. Hemos encontrado una solución específica para este sector: una lubricación preaplicada que evita el gripado de la rosca. Los tornillos y tuercas de acero inoxidable Lubrinox Fabory tienen un revestimiento especialmente desarrollado que proporciona una lubricación duradera en la conexión roscada. Estos son sus mayores beneficios:

LUBRINOX:

  • Evita el gripado de las uniones atornilladas de acero inoxidable,
  • El revestimiento Lubrinox está aprobado para su uso en la industria alimentaria,
  • Ahorro de tiempo, ya que el revestimiento ya se ha aplicado,
  • Lubrinox también está disponible en tuercas,
  • Los artículos conservan su aspecto de acero inoxidable,
  • Los tornillos y pernos Lubrinox pueden utilizarse con Loctite,
  • Menos propenso a errores.

Fabricante de maquinaria de refrigeración

La empresa de diseño y producción Geelen Counterflow de Haelen es uno de los probadores autorizados de LUBRINOX. La fijación suministrada con lubricación se utiliza en refrigeradores y secadores para la industria alimentaria. Parten hacia lugares de todo el mundo.

Debido al uso intensivo de tornillos de acero inoxidable, la empresa buscaba una alternativa rentable a la lubricación de los tornillos. René Derckx, comprador técnico de Geelen Counterflow: "Teníamos curiosidad por saber si la solución diseñada por Fabory también respondería a nuestros deseos. La premisa principal era que los hilos no se atascaran. No queremos cortar ni perforar un tornillo".

El otro revestimiento que utilizan los empleados en el lugar de trabajo es mucho más grueso. Los tornillos LUBRINOX de Fabory no necesitan un revestimiento tan grueso. "Un revestimiento grueso hace más difícil atornillar los tornillos a mano. Se vuelven muy grasientos. Si se necesita fuerza, hay que sujetar el tornillo por la cabeza. Con LUBRINOX esto no ocurre".

Lubrinox
Stainless steel fasteners go into the Counterflow Cooler Plus
Captive screws & bolts

Pernos y tornillos cautivos

Nadie quiere encontrar un tornillo o perno al final de la cadena alimentaria. Al mismo tiempo, asegurar los cierres en paneles y puertas que se abren y cierran con regularidad es un reto. La gama Fabory incluye tornillos cautivos y pernos equipados con un clip que ahorra espacio. Este tipo de fijación ahorra espacio y elimina la necesidad de dejar espacio para una tuerca detrás del panel. Los tornillos tienen un vástago reducido, por lo que ya no es necesario tocar las roscas en los agujeros del panel. Desarrollamos esta innovadora solución junto con un cliente que tuvo esta idea. ¿Tiene usted también una necesidad específica? Estaremos encantados de trabajar con usted. Póngase en contacto con nosotros.

Tornillos y tuercas higiénicos

Como productor de alimentos, debe limpiar y desinfectar las máquinas periódicamente. En las lavadoras, se necesitan elementos de fijación con características de diseño específicas, como superficies lisas y huecos mínimos. Los cierres Fabory Premium Hygiene Stainless tienen una superficie lisa y pulida y anillos de sellado de goma.

¿Consejo para sus desafíos de fijación?

FDA, higiene, seguridad de las máquinas, resistencia a la corrosión, nuestros ingenieros de aplicaciones aportan soluciones y asesoran sobre la fijación, el diseño y la aplicación de diversos elementos de fijación. Nuestra estrecha colaboración con institutos de normalización y comités técnicos garantiza un alto nivel de conocimientos técnicos, información y servicio.

Optimización conjunta del proceso

La fijación es una categoría de producto conservadora. Sin embargo, seguimos desarrollando fijaciones innovadoras. La industria alimentaria lleva años confiando en Fabory para el suministro de elementos de fijación de acero inoxidable porque:

  • Están diseñados individualmente para ser eficientes y cumplir con la normativa.
  • Las soluciones logísticas inteligentes ayudan a optimizar la gestión de las existencias de pernos y a reducir el coste total de propiedad (TCO). Lo que se traduce en una mayor flexibilidad y control de costes en su organización.
  • Las soluciones Peace of Mind ayudan a que las operaciones de producción funcionen sin problemas.

Suministrar tranquilidad

Fabory ofrece una amplia selección de más de 120.000 fijaciones en diferentes diseños, tamaños y materiales. Gestionar un inventario tan grande requiere sistemas fiables. Nuestras soluciones logísticas inteligentes proporcionan información sobre los patrones de consumo, lo que ayuda significativamente a la gestión del stock. Con nuestra solución RFID y el Weight Scale Cabinet, puede acceder a su monitor de Vendor Managed Inventory (VMI) en MyFabory, obteniendo información sobre el consumo histórico y nuestro rendimiento. La combinación de soluciones personalizadas e información práctica es realmente única.

Además de estas soluciones, los expertos de Fabory ofrecen asesoramiento, cálculos y pruebas. Le ayudan a realizar fijaciones seguras. Esto crea tranquilidad, para que pueda seguir concentrándose en las tareas principales.

Por favor contáctenos para comprobar las opciones que existen.

Food_Process.png

Nuestra fuerza

Surtido

Fabory es la elección correcta para todas sus necesidades de fijación. Tenemos una amplia gama de elementos de fijación estándar y soluciones de fijación específicas para el cliente para diversas aplicaciones, complementadas con piezas C.

Fabory Logic

Fabory le ayuda a conseguir elementos de fijación y piezas C. Los innovadores paneles de control proporcionan información sobre su consumo, lo que le permite reducir su coste total de propiedad. Fabory Logic le ofrece distintos servicios.

Calidad, ingeniería e I+D

Fabory se basa en su calidad y fiabilidad. Una gestión de calidad reforzada y sistemas de control de calidad especializados son el núcleo de nuestra actividad. Estamos disponibles para ayudarle a elegir el elemento de fijación correcto para la aplicación.

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.