Anclaje
Base para una construcción fiable
Como especialistas en fijación, damos consejos a nuestros clientes en el área de la tecnología de fijación todos los días. Temas como la seguridad, el montaje, la disfunción de hidrógeno y el anclaje se tratan repetidamente. Un tema complejo, como anclar, exige una explicación mas detallada. Si después de leer esta información, pretender saber más sobre la elección de un anclaje, nuestros especialistas en fijación estarán encantados de aconsejarle.
Anclaje como base para una construcción fiable
La colocación de una barandilla, anclar una columna a una fundación y colgar un conducto de cables, son ejemplos muy variados del uso de anclajes. Con estos ejemplos en mente, no es difícil percibir la importancia de anclajes fiables.
La selección y uso de anclajes está influenciada por un gran número de condiciones. Para empezar, la carga del anclaje es un factor importante. La dimensión, la carga y el punto de aplicación de la carga, son determinantes. Además, el tipo de material de construcción en el cual el elemento debe ser anclado influencia fuertemente la elección del anclaje.
La carga en la anclaje y las características que el material base exige a la anclaje. Sobrecarga de puntos de fijación y capacidad insuficiente d suporte de carga del material base pueden llevar al fallo del anclaje. Para evitar esto, el montaje correcto también es de gran importancia. El diámetro del agujero, la profundidad del agujero, la limpieza del agujero y las distancias axiales y a los bordes, son cruciales para crear un anclaje fiable. En total, un gran número de condiciones debe ser satisfecho para obtener un anclaje fiable.
Por lo tanto, no será sorpresa, que el conocimiento especializado sea necesario para los cálculos en las que se basa la elección del anclaje. Durante muchos años, la construcción se basó en métodos bastante conservadores, de modo que el anclaje estaba lejos de ser el ideal. Con el advenimiento de directrices nacionales e internacionales, está disponible un método de cálculo que tiene en cuenta los valores característicos de los anclajes para varias formas de fallo.
El anclaje es un asunto complejo, y hacer los cálculos necesarios no es tarea sencilla. Naturalmente, nuestros expertos en fijación se complacen en aconsejarle en la elección del anclaje para una situación específica.