TORNILLOS PARA MADERA BÁSICOS
La fuerza de apriete
Compare las tres imágenes abajo y piense en la fuerza de apriete:

Las tres figuras muestran diferentes fuerzas de apriete entre las dos partes de la madera.
En la figura a la izquierda la fuerza de apriete, resulta de la parte roscada del tornillo ser en la parte inferior.
La figura del medio tiene una parte superior más gruesa sin apriete, por el encaje de las dos partes de madera.
La de la derecha tiene el mismo espesor en la parte superior, pero se hizo pre-agujero. Como no hay fricción en la parte superior, la fuerza de apriete se hace en la parte inferior.

Tornillos para madera básicos –Fijación metal madera
Cuando los materiales más duros, como el metal, se fijan con madera, es fundamental que la fijación sea hecha con especial cuidado.
Como la rosca del tornillo se introduce en la madera, con un hilo de rosca por rotación, la cabeza del tornillo rápidamente tocará el metal. Si continuamos aplicando fuerza, el tornillo o la madera pueden ceder, partiendo o dañándose.