La situación práctica

Las consecuencias prácticas del uso de estos métodos de cálculo y montaje del anclaje correspondiente ilustran la importancia de la elección correcta. En nuestro ejemplo, una balaustrada debe ser fijada a un piso de hormigón, cerca de un borde. Una anclaje con la opción 6 sería adecuada, pero se debe notar que él método de cálculo utilizado, C, ignora varios aspectos. Al probar un anclaje de este tipo, sólo se tiene en cuenta algunos parámetros de aplicación y criterios de fallo. Para un anclaje confiable, se deben aplicar amplios parámetros de seguridad. En la práctica, esto significa que grandes espaciamientos al borde y axiales deben ser observados. Si un anclaje con la opción 1 es la elegida, todas las formas de fallo y todas las direcciones de carga se considerarán. Comparando con un anclaje de la opción 6, esto resulta en menor espaciamiento de borde y axial. Estos parámetros evaluados y aprobados ofrecen la posibilidad de construcción optimizada. Un anclaje con la opción 1 es generalmente más cara que un anclaje con la opción 6. Sin embargo, el coste del anclaje puede ser ilusorio.
El coste total de la fijación es generalmente mucho mayor se el anclaje aparentemente mas barata, con la opción 6, es la usada. Esto porque la elección de este anclaje significa que mas de un anclaje debe ser usado y que la placa de anclaje debe ser más larga y más gruesa. Además del coste más elevado de las placas de anclaje adecuado, el montaje tardará más tiempo, llevando a costes de mano de obra más elevados. Por lo tanto, al seleccionar un anclaje para una aplicación, es muy importante que su elección esté basada en todos los aspectos de la fijación. En líneas muy generales y sin detalles técnicos, un esbozo se da por encima de una situación en la que se comparan dos opciones y en que una evaluación simple de este tipo puede justificarse. Sin embargo, la situación en realidad es mucho más compleja y exige un conocimiento profundo de los métodos de cálculo mencionados y toda la información subyacente descrita en las directrices. Realizar los cálculos necesarios no es una tarea sencilla, pero con la ayuda de manuales con ejemplos de cálculo o software desarrollados para ese fin, se puede llegar rápidamente a una elección responsable.
¿Usted quiere saber más sobre la elección correcta de un anclaje para una aplicación específica? Nuestros especialistas en fijación pueden decirle todo lo que usted desea saber sobre anclaje y otros aspectos de la tecnología de fijación.