Montaje
La carga y el material de construcción donde el elemento debe ser fijarse son decisivos en la elección de un producto de anclaje. Pero si este producto no se monta correctamente, el anclaje probablemente no satisfará sus exigencias. Además, no todo el producto es adecuado para todos los métodos de montaje. Cada producto tiene especificaciones por profundidad de agujero, profundidad de anclaje, espaciamiento al borde y espaciamiento axial. Para conseguir un anclaje confiable, se deben seguir las especificaciones del producto. El montaje del anclaje comienza con el marcado de los agujeros en el lugar del anclaje. Después de perforar y limpiar el agujero adecuado, el anclaje se coloca en la posición y se fija en el lugar. Si los elementos se fijan en dos o más puntos de anclaje, es deseable que los agujeros se alineen. Para lograr esto, puede utilizar un estándar de montaje de agujeros.
Tipos de montaje
Los anclajes se pueden montar de varias maneras. La elección de accesorio de montaje o espaciamiento de montaje se determina hasta una extensión considerable por la situación.
![](/medias/IMG-01.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczMTh8aW1hZ2UvcG5nfGhhMi9oYjAvODgwMjc4MDI4MjkxMC5wbmd8ZGQ4OWU1ZmE5NDRkNzU1NjViMWNmYjE5NmFkN2QzMWE1YTU2YzAxZGQxNjQzMGYxOGRkZjVhODU1YzcwODM4Mg)
Montaje de la fijación
En el montaje de la fijación, el anclaje normalmente forma un encaje nivelado con la superficie del material de construcción. El agujero en la base del anclaje es más largo que el componente que se está fijando.
![](/medias/IMG-02.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY1MDF8aW1hZ2UvcG5nfGg0Yi9oM2IvODgwMjc4MDMxNTY3OC5wbmd8MWI2ZDE1ZjhiYTUyZDI5Y2MwODczMmQ1NTZiODNlZTMyMWVjMjhiMDYxYTUwMzJkYTU4MDFmZThhYWYxZTM3Yg)
Montaje directo
Para montaje en serie, y particularmente donde hay más de dos puntos de anclaje por elemento, el montaje directo es normalmente usado. Los agujeros en el elemento se pueden utilizar como guía de perforación, ya que el diámetro del agujero en el elemento a fijar es al menos tan largo como en el material de construcción. Además de facilitar el proceso de montaje, se alcanza más precisión. El anclaje se empuja hacia dentro del agujero a través del elemento a fijar, y luego fijado.
![](/medias/IMG-03.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgyNjR8aW1hZ2UvcG5nfGg4Ny9oY2YvODgwMjc4MDM0ODQ0Ni5wbmd8NzUwMDhjZTViMjdjODExMjE1OTQ0OGUzYjU0NjAzMWE1MDJkMmJjMTM2ZDNjNTIzYTIxNWFhN2YxYTgxOWU5NA)
Espaciamiento de montaje
Si el elemento a fijar, necesita ser montado de manera resistente a la presión y resistente a la tensión a cierta distancia de la superficie de anclaje, entonces el montaje espaciado es la elección apropiada. Para este propósito, los anclajes químicos, anclajes de acero con rosca métrica interna en combinación con tornillos o pernos roscados con tuercas se pueden utilizar.