Derechos antidumping de la Comisión Europea
Nos gustaría informarle sobre un importante e imprevisto desarrollo económico que tendrá un impacto en los precios de la fijación de acero en Europa.
El 21 de diciembre, la Comisión Europea (CE) anunció que había iniciado una investigación para determinar si los fabricantes chinos de elementos de fijación habían exportado productos a precios inferiores al valor normal de mercado ("dumping"). La CE decidió llevar a cabo esta investigación después de recibir una denuncia oficial del Instituto Europeo de Fijación Industrial (EIFI).
Se espera que la Comisión Europea concluya la investigación para julio de 2021. Mientras se aguarda la CE puede imponer derechos antidumping provisionales (ADD). Una vez finalizada la investigación, el ADD se puede imponer con carácter retroactivo hasta 90 días.
El ámbito de la investigación son todas las importaciones europeas de fijación de acero, procedentes de China, con excepción de las tuercas, las hastes y las varillas roscadas. En la actualidad, no está claro si la CE decidirá imponer el ADD, ni cuál será el porcentaje o los porcentajes de los derechos si lo hace. Las investigaciones anteriores del ADD realizadas en los tres últimos decenios han dado lugar a la imposición de medidas, en vigor hasta 2016, que incluían porcentajes de derechos del 85%, lo que podría dar lugar a aumentos de precios.
Fabory les mantendrá informados sobre el proceso de ADD y las posibles consecuencias en la cadena de suministro. Seguiremos comprometidos en ofrecerles nuestros productos y servicios con los niveles de calidad habituales.