text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
Haro header

Skenujte a objednávejte pomocí aplikace Fabory

Ve výrobním oddělení společnosti Meggson nikdy nechybí šrouby, matice, vruty a podložky. To bylo přání Aarta van Ginkela a s pomocí aplikace Fabory se mu to daří. Aart je vedoucím výroby ve společnosti na zpracování vajec z Ede a je zodpovědný za udržování správného množství spojovacího materiálu.

Spojovací materiál, který přichází do společnosti Meggson, se používá při montáži různých strojů pro mezinárodní vaječný průmysl. Ročně společnost vyrobí přibližně 125 strojů pro efektivní manipulaci s vejci. Van Ginkel nastoupil do společnosti na začátku roku 2022 a s potěšením zaznamenal, že Meggson, stejně jako jeho předchozí zaměstnavatel, počítá se spojovacím materiálem Fabory. "Již s předchozím zaměstnavatelem jsem měl dobré zkušenosti." Prvních několik měsíců ve společnosti Meggson ještě používal skener Opticon. "Ten nefungoval efektivně, protože jsem nemohl naskenovat všechny čárové kódy. Také přenos ze skeneru do nákupního košíku neprobíhal vždy hladce." V té době už měl za sebou i několik zkušeností.

 
 

"pokud to lze provést přes telefon, jsem pro."

Van Ginkel poté kontaktoval svou kontaktní osobu ve společnosti Fabory, aby mu zajistila nový skener. Odpověď, kterou od Fabory dostal, ho překvapila. Místo skeneru mohl ke skenování čárových kódů používat také svůj mobilní telefon prostřednictvím aplikace Fabory. "To jsem nevěděl! Byl jsem okamžitě nadšený, protože to je pro mě nejjednodušší způsob práce."

100 článků, 200 čárových kódů

Jeho kontaktní osoba ve společnosti Fabory ještě více usnadnila objednávání objednávkových seznamů se šrouby, maticemi a podložkami tím, že vytiskla všechny čárové kódy dvakrát a nalepila je na zásobníky dvouzásobníkového systému. Celkem se jedná o sto článků, takže z tiskárny vyjelo dvě stě čárových kódů. Aart naskenuje čárový kód prázdného kontejneru pomocí metody dvou zásobníků svým telefonem. "Pokud je kontejner prázdný, naskenuju kód prostřednictvím aplikace Fabory. Systém nabízí přehled a snadné objednávání. Neobjednávají se také šrouby, které se dříve přehlížely. Systém dvou zásobníků doslova ukazuje, co je a co není na skladě."

Haro aluminium 1

 

 
 

"I order exactly what is needed so that production can always continue"

 

Haro aluminium 2

Easily reorder

For over thirty years, Willem has been keeping track of production stocks at work. Scanning articles holds no secrets for him, and in MyFabory he consults the overview of orders. There, he sees what has been processed and what is pending. "After scanning articles, I log in to MyFabory on the computer. Then the complete order appears. I can still change the number of pieces at that moment. And if I can't find an item but have ordered it before, I search for it in the search bar. That search bar also comes in handy when I'm unsure about the length of a bit or the specifications of a machine tap." The drills and screws Denneman orders repeatedly are placed in a catalog. This way, he can place a repeat order at the push of a button.

Willem doesn't need to consult the invoices in MyFabory his colleagues in the Finance department handle that. "Placing orders through the Fabory app goes smoothly, allowing me to quickly move on to other work awaiting me, such as requesting quotes and making reservations for the workshop. Thirty years ago, we knew no better, but thanks to this way of ordering, we've been able to make work much more efficient."

Správa zásob ve vašich rukou. Také něco pro vaši firmu?

Chcete si také objednat produkty prostřednictvím aplikace Fastscan v aplikaci Fabory? Pomocí FastScan můžete snadno objednávat a vyhnout se chybám.
Přejděte do obchodu Apple Store (iPhone) nebo Play Store (Android) a stáhněte si aplikaci Fabory.

Aplikace Fabory je součástí společnosti Fabory Logic. Naše chytrá logistická řešení pomáhají efektivně organizovat procesy na pracovišti.  Objevte více

           Stáhněte si aplikaci Fabory

Download Fabory App on Google Play    Download the Fabory App on Apple Store

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.