text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
Assortment Standard and Non-Standard

Variace v širokém rozsahu

Každý, kdo se pohybuje na trhu se spojovacím materiálem od roku 1947, ví, co zákazník chce a co hýbe trhem. Stále je však nutné naslouchat přáním zákazníků a sledovat vývoj trhu. Díky tomuto přístupu udržujeme rozsáhlý sortiment společnosti Fabory v aktuálním stavu..

Fabory má jeden z nejširších sortimentů se šrouby a maticemi, podložkami, šrouby, závitovými tyčemi, kotevními výrobky, slepými nýty a mnoha dalšími spojovacími materiály. Většinu těchto kategorií výrobků dodáváme ze skladu.

Ať už se jedná o matici M1, k jejímuž pozorování je téměř nutná lupa, nebo o matici M110, k jejímuž zvednutí je zapotřebí strojní zařízení: v rámci jednoho rozměru se počítadlo počtu matic v sortimentu společnosti Fabory již vyšplhá nad čtyřicet. To ukazuje hloubku sortimentu Fabory. Matice se od sebe liší materiálem, pevnostní třídou a povrchovým pokrytím. U žádného jiného výrobku společnosti Fabory nenajdete tolik variant jako u matic.

KPI2.png

Široký a hluboký

Bezkonkurenční sortiment spojovacího materiálu s řešením pro každý požadavek zákazníka.
KPI3.png

Dynamická nabídka

Pečlivě sledujeme trendy a vývoj v oboru, abychom udrželi sortiment v aktuálním stavu.
KPI5.png

Dodávka ze skladu

Od standardních po nestandardní: většina je k dispozici skladem.
KPI1.png

Dostupné online

Webový obchod poskytuje přístup k našemu kompletnímu sortimentu více než 120 000 spojovacích prvků.
F1 Product Assortment

100 million galvanised nuts

One of the many containers that we see arriving every week is a container full of galvanised nuts, class 8. Of these, 100 million are sold annually over the proverbial Fabory counter, good for about 877 tons. Naturally, almost every galvanised nut comes with a suitable bolt, washer or screw (not the wood screw, of course). It exposed the functional components of this nut to weathering and corrosion. This has increased the demand for steel nuts with a zinc flake surface coating. The Fabory range responds to that demand with around 2,000 articles in zinc flake. The coating has a high corrosion resistance with a low layer thickness and is environmentally friendly because it does not contain chromium 6+. 
 

Indestructible titanium power in motorsport

While the class 8 galvanised nut has a very high removal rate, the Fabory range also includes articles with a significantly lower removal rate. The articles have a high relevance. Take the titanium nut. A good example of a product that is used infrequently, but in specific situations. Think of motorsport, aerospace and medical and maritime solutions. Because of its favourable properties, titanium is also frequently used in heat exchangers and piping, equipment and machine construction and yacht building. The material has favourable properties such as low weight, high strength, heat resistance and very good corrosion resistance. The nut is used in combination with bolts, washers, and threaded rod of the same material.

 
 
"From the galvanised class 8 nut to the titanium nut: At Fabory you will find standard articles to products that are ‘top of the bill’, directly available from stock

Resistant in environment with chloride 

Another item that you probably don’t pick up daily, but for which there is a specific demand, is a nut in the chloride-resistant stainless steel A8. The nut has successful applications in chloride-containing environments, such as indoor swimming pools and traffic tunnels. Another good example is the process industry, where chemicals are used. The article, unique thanks to the chloride-resistant super-austenitic material 1.4529, can be seen as a luxury stainless steel version. This nut is used in combination with bolts, washers, and studs of the same material.

Responding to every customer demand

The different mounting solutions show the breadth of the Fabory range. It makes us the Masters in Fasteners. The variation in fasteners means we can respond to every demand, whether it concerns articles in large numbers or articles that are used in specific situations.

View the full range

Customers rely on Fabory’s wide range. In their day-to-day work, customers also feel supported by our smart logistics solutions that maintain stock levels. Where there are questions and technical advice is required, our experts come to the rescue.

Read more about our range for each industry here .

Want to know more about our specific kits? Read it here

Assortment.png

Our strength

We provide advice, calculations, and tests to ensure the proper design and application of specific fasteners. Our range includes 120,000 fasteners in various versions, sizes, and materials, and we guarantee efficient stock management. Smart logistics solutions are available to assist you. Fabory Quality & Engineering advises customers on the safest connections, providing peace of mind and allowing your company's employees to focus on core tasks.

Assortment

Fabory is the ideal choice for all your fastening needs. Our product portfolio includes a wide range of standard fasteners and custom solutions for various applications, complemented with C-parts.

Fabory Logic

Fabory helps you access Fasteners and C-parts and uses innovative dashboards to provide insights into your consumption, helping you reduce your TCO. Fabory Logic offers RFID, Optical-Eye, Weight Scales, and Merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory prioritises quality and reliability, strongly emphasising refined quality management and specialised control systems to support your fastener selection.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.