text.skipToContent text.skipToNavigation
Assortment Standard and Non-Standard

Variation in a vast range

Anyone who has been in the fasteners market since 1947 knows what the customer wants and what moves the market. However, a listening ear for the wishes of customers and following market developments is still necessary. With this approach, we keep the vast Fabory range up to date.

Fabory has one of the widest ranges with bolts and nuts, washers, screws, threaded rods, anchoring products, blind rivets and many other fastening materials. We deliver most of these product categories from stock.

Whether it’s an M1 nut that almost requires a magnifying glass to observe, or an M110 nut that requires machinery to lift: within one dimension, the counter of the number of nuts in Fabory’s range already rises above forty. This shows the depth of the Fabory range. The nuts differ from each other in material, strength class and surface coverage. You will not find as many variants of any other product at Fabory as the nut.

KPI2.png

Wide & Deep

An unrivaled range of fasteners with a solution for every customer requirement.
KPI3.png

Dynamic offer

We closely follow trends and developments in the industry to keep the range up to date.
KPI5.png

Entregas en stock

De estándar a no estándar: la mayoría están disponibles en stock.
KPI1.png

Disponible en línea

A webshop le da acceso a toda nuestra gama de más de 120.000 artículos de fijación.
F1 Product Assortment

100 millones de tuercas galvanizadas

Uno de los muchos contenedores que vemos llegar cada semana es un contenedor de tuercas galvanizadas, clase 8. En Fabory se venden cien millones al año, unas 877 toneladas. Naturalmente, casi todas las tuercas galvanizadas vienen con un tornillo y una arandela. Por desgracia, los componentes funcionales de esta tuerca están expuestos a la intemperie y la corrosión. Por ello, la demanda de tuercas de acero con un revestimiento superficial de lámina de cinc es cada vez mayor. La gama Fabory satisface esta demanda con unos 2.000 artículos en lámina de zinc. El revestimiento tiene una alta resistencia a la corrosión con un bajo espesor de capa y es respetuoso con el medio ambiente porque no contiene cromo 6+.  
 

El poder del titanio indestructible en los deportes de motor.

Tomemos como ejemplo la tuerca de titanio. Un producto utilizado con poca frecuencia, pero en situaciones específicas, como los deportes de motor, la industria aeroespacial o las soluciones médicas y marinas. Debido a sus propiedades, el titanio también se utiliza con frecuencia en intercambiadores de calor y tuberías, construcción de equipos y maquinaria y construcción de yates. El material tiene propiedades ventajosas, como su bajo peso, alta resistencia, resistencia al calor y excelente resistencia a la corrosión; la tuerca se combina con tornillos, arandelas o varillas roscadas del mismo material.

 
 
"Desde la tuerca galvanizada de clase 8 hasta la tuerca de titanio: en Fabory encontrará artículos estándar para productos "de gama alta", disponibles directamente en stock.

Resistente en entornos con cloruros  

Otro artículo que probablemente no se utilice a diario, pero para el que existe una demanda específica, es una tuerca de acero inoxidable A8 resistente al cloro. La tuerca se aplica con éxito en entornos que contienen cloruro, como piscinas cubiertas y túneles de tráfico. Otro buen ejemplo es la industria de procesos, donde se utilizan productos químicos. El artículo, único gracias al material superaustenítico resistente al cloro 1.4529, puede considerarse una versión de acero inoxidable de primera calidad. Esta tuerca se utiliza en combinación con tornillos, arandelas y pernos del mismo material.

Cumplir con todos los requisitos del cliente

Las diferentes soluciones de montaje muestran la amplitud de la gama Fabory. Esto nos convierte en los maestros de la fijación. La variedad de artículos de fijación nos permite responder a todas las necesidades, tanto si se trata de artículos estándar como de artículos que se utilizan en situaciones específicas.

Ver toda la gama

Los clientes confían en la amplia gama de Fabory. En su trabajo diario, los clientes también se sienten respaldados por nuestras soluciones logísticas inteligentes que mantienen los niveles de stock que necesitan. Tanto si tiene preguntas como si necesita asesoramiento técnico, nuestros expertos estarán ahí para ayudarle.

Lea más sobre nuestra gama para cada industria aquí

¿Quiere saber más sobre nuestros kits específicos? Léalo aquí

Assortment.png

Nuestra fuerza

Con asesoramiento, cálculos y pruebas, llegamos al diseño y la aplicación correctos de elementos de fijación específicos. La gama de 120.000 elementos de fijación en todas las versiones, tamaños y tipos de material deseados requiere una gestión eficaz de las existencias en la que pueda confiar. Las soluciones logísticas inteligentes le ayudan a ello. Fabory Quality & Engineering asesora a los clientes sobre la conexión más segura. Así creamos tranquilidad. Los empleados de su empresa pueden seguir centrándose en las tareas principales.

Surtido

Fabory es la elección correcta para todas sus necesidades de fijación. Tenemos una amplia gama de elementos de fijación estándar y soluciones de fijación específicas para el cliente para diversas aplicaciones, complementadas con piezas C.

Fabory Logic

Fabory le ayuda a conseguir elementos de fijación y piezas C. Los innovadores paneles de control proporcionan información sobre su consumo, lo que le permite reducir su coste total de propiedad. Fabory Logic le ofrece distintos servicios.

Assurance qualité, contrôle qualité et ingénierie

Fabory s'est construit sur sa qualité et sa fiabilité. Une gestion raffinée de la qualité et des systèmes spécialisés de contrôle sont au cœur de nos activités.

Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.