MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION : LA BASE D'ANCRAGE
La sélection d'un système d'ancrage ne dépend pas seulement de la charge sur l'ancrage. Le matériau dans lequel l'élément doit être ancré est également important. Parmi les caractéristiques du matériau de construction il faut considérer la résistance à une compression particulière, qui affecte le choix de la cheville. La résistance à la compression est la pression que le matériau peut supporter, dont l’unité de mesure est le MPa. Les murs en plâtre, la maçonnerie ou le béton ont des propriétés différentes et nécessitent donc d'être abordés différemment. L'épaisseur du matériau et ses caractéristiques sont également importantes.
PANNEAUX
Les panneaux sont des matériaux de construction muraux et fins. Ces panneaux, tels que les panneaux en placoplâtre, fibres, agglomérés et contreplaqués, ont souvent une faible résistance à la compression. Grâce aux chevilles on obtient une base solide pour une fixation résistante, car ces chevilles reçoivent leur force de l'expansion dans la cavité à l'arrière du panneau. C'est ce qu'on appelle un assemblage par conformation. Les ancrages appropriés dans ce cas sont généralement appelées chevilles pour corps creux.
MAÇONNERIE
La maçonnerie concerne un matériau composite formé de briques et de mortier. La résistance à la compression des briques est plus élevée que celle des mortiers, raison pour laquelle un ancrage dans la brique est préférable. Plus le travail de construction est vieux, plus grande sera la différence entre leur résistance à la compression. Il est donc très important de réaliser un ancrage dans la brique.
STRUCTURE COMPACTE
Les briques présentant une structure compacte ont une résistance à la compression élevée et aucune cavité. Les briques ayant jusqu'à 15% d'espace creux sont considérées solides. Leur résistance à la compression relativement élevée les rend extrêmement appropriés pour des fixations avec des chevilles. Les briques perforées ou les briques de ventilation sont généralement obtenues du même matériau à haute résistance à la compression que les briques solides ou les clinkers, mais ils ont des cavités. En cas de charges lourdes sur les briques creuses, il faudra utiliser des chevilles spéciales. Ces chevilles sont conçues pour joindre ou remplir les cavités.
STRUCTURE OUVERTE
Les briques présentant une structure ouverte ont une résistance à la compression faible et sont extrêmement poreuses. Pour une résistance optimale, il faudra utiliser des chevilles spéciales, telles que les chevilles avec de grandes surfaces d'expansion. Si ces briques présentent également des espaces creux, il sera nécessaire de choisir et d'installer la cheville très soigneusement afin de réaliser un ancrage résistant. Les chevilles appropriées seront celles avec une zone d'expansion étendue ou des systèmes d'injection consistant en une tige filetée, une cheville à gaine d'expansion et un mortier d'injection. La réalisation de trous dans des briques perforées et dans des matériaux de construction ayant une structure ouverte ne doit être faite que par perçage rotatif afin d’avoir des trous qui ne soient pas trop grands, ce qui entraînerait la rupture des structures dans les matériaux de construction creux. La perforation à marteau augmente la probabilité que le matériau se courbe. Le perçage rotatif sera plus rapide en utilisant des forets en métal dur.
BÉTON
Les types de béton incluent le béton léger, le béton normal et le béton lourd. Le béton léger diffère du béton normal en raison de l'addition au mortier des matériaux tels que la pierre ponce, le Styropor, des cendres volantes ou du clinker lsolith; le ciment est l'agent liant dans tous ces cas. L'additif, qui a une résistance à la compression plus faible que la grave dans le béton normal, comporte des conditions moins favorables pour les ancrages. La capacité de charge maximale des fixations des constructions au béton dépend énormément de la résistance à la compression du béton. La résistance à la compression du béton est identifiée par la résistance à la compression cubique, qui fait référence à la pression qui peut être exercée sur un cube mesurant 15 x 15 x 15 cm avant qu'il ne commence à craquer. Cette valeur est fournie dans les caractéristiques du matériau de construction à l'aide d'une lettre majuscule B accompagnée d’un chiffre. Par exemple, une résistance à la compression du cube de B25 indique que la résistance à la compression de ce béton est d'au moins 25 MPa. Une indication similaire de résistance est liée à un cylindre mesurant Ø16 x 32 cm, conformément à la pré-norme européenne ENV 206, dans laquelle la classe est nommée C20/25. Dans ce cas, la première valeur représente la résistance à la compression caractéristique minimale du cylindre, 20 MPa. La deuxième valeur donne la résistance à la compression caractéristique minimale du cube, 25 MPa.