text.skipToContent text.skipToNavigation
Header2.png

Fixação para cada indústria

A gama Fabory continua a crescer. Com uma vasta e profunda gama de fixação, fornecemos aos clientes artigos de diferentes categorias de produtos em muitas variantes. Quando há necessidade de ajuste ou expansão, são acrescentados novos parafusos aos mais de 120.000 que já se encontram na gama.

Manter uma gama relevante: um processo contínuo

Desde o nosso início em 1947, que gostamos de ouvir as histórias dos nossos clientes: é assim que ficamos a conhecer os desafios que enfrentam. Estes desafios mostram onde é necessário um maior desenvolvimento e expansão da gama. Os nossos clientes vêm de diferentes indústrias, por isso precisamos de continuar a atualizar os conhecimentos específicos da indústria. Isto traduz-se na nossa gama: o conhecimento específico da indústria enriquece a gama de produtos Fabory e mantém-na relevante.

Uma abordagem específica da indústria satisfaz as necessidades dos clientes. Estes poderiam ser clientes da indústria de construção de máquinas que se concentram na indústria alimentar. Ou clientes da indústria Semiconductor & Medical. Outros exemplos de sectores nos quais especificamos a gama Fabory são o sector dos carroçarias, reboques, petroquímica ou o sector da Energia.

Atualmente destacamos dois sectores onde concentrámos as nossas inovações:

  • Carroçarias e reboques
  • Maquinaria para a indústria alimentar
Knapen Fasteners for Truck & Trailer Building

Carroçarias, reboques e autocarros

A indústria de construção de carroçarias, reboques e autocarros tem sido uma indústria crucial para a Fabory durante décadas.

A fixação mais frequentemente utilizada nesta indústria:

Já lhe fornecemos como cliente porcas de aço, mas podemos fornecer porcas de aço com revestimento de superfície camadas de zinco. Como o desenvolvimento deste sector continua em crescimento a procura destes artigos tem aumentado. Por isso a Fabory tem cerca de 2.000 artigos em camadas de zinco em stock. O revestimento em camadas de zinco tem uma espessura de camada fina com uma elevada resistência à corrosão, essencial para o sector.

Fabricante de reboques

Knapen Trailers from Deurne em Brabant utiliza 60 artigos de fixação únicos em camadas de zinco da Fabory. Johan van Hommelen, comprador estratégico da Knapen Trailers, explica que a resistência à corrosão da fixação é um factor crucial para a empresa. "Os nossos reboques, e portanto também os materiais de fixação utilizados, são expostos ao vento e às intempéries ano após ano. A influência do tempo sobre os materiais é significativa".

Centenas de artigos de fixação em camadas de zinco são utilizados em cada reboque: o chassis, a estrutura do chão, a superestrutura e vários componentes do reboque. A gestão do stock da fixação em camadas de zinco permanece estável graças a uma solução RFID.

Rebitar

Rebitar é uma técnica de fixação comummente utilizada na indústria da construção de carroçarias reboques e autocarros. Uma solução utilizada em quase todos os autocarros, camiões ou reboques. Da frente para trás e tudo entre a cabina, bancos, chassis, calhas de tejadilho, estruturas de segurança, sistemas de piso e muito mais.

ependendo da aplicação utilizam-se rebites ou porcas de rebitar. Para as aplicações mais críticas nesta indústria, a Fabory dispõe, entre outras coisas, de rebites estruturais.

Maquinaria para a indústria alimentar

Na indústria alimentar, os clientes precisam de ser capazes de trabalhar eficientemente com parafusos que cumpram leis e regulamentos rigorosos. A resistência à corrosão do material torna a fixação em aço inoxidável ideais nesta indústria, onde a higiene é primordial.

Quando se utilizam parafusos de aço inoxidável, muitas vezes as roscas interior e exterior ficam coladas (gripagem) e o parafuso já não pode ser retirado. Os produtores do sector da indústria alimentar impedem frequentemente esta soldadura a frio (gripagem) de material em aço inoxidável, utilizando uma pasta de montagem. Infelizmente, há inconvenientes: a montagem demora mais tempo e as peças e as mãos devem ser limpas antes de cada utilização. Encontrámos uma solução específica para esta indústria: uma lubrificação pré-aplicada que impede a gripagem da rosca do parafuso. Os parafusos e porcas Lubrinox Fabory em aço inoxidável têm um revestimento especialmente desenvolvido que proporciona uma lubrificação duradoura na ligação roscada. Estes são os seus maiores benefícios:

  • Impede a gripagem das uniões roscadas de aço inoxidável,
  • O revestimento Lubrinox é aprovado para utilização na indústria alimentar,
  • Poupança de tempo, uma vez que o revestimento já foi aplicado,
  • Lubrinox também está disponível em porcas,
  • Os artigos mantêm a sua aparência de aço inoxidável,
  • Os parafusos e pernos Lubrinox podem ser utilizados com Loctite,
  • Menos sujeito a erros.

FPS-L12 Coating on Fasteners
Counterflow
Stainless steel fasteners go in the Counterflow Cooler Plus

Fabricante de máquinas frigorificas

A empresa de conceção e produção Geelen Counterflow de Haelen é uma das empresas autorizadas a assumir a liderança nos testes LUBRINOX. A fixação fornecida com lubrificação é utilizada em refrigeradores e secadores para a indústria alimentar. Partem para locais em todo o mundo.

Devido ao uso intensivo de parafusos de aço inoxidável, a empresa procurava uma alternativa rentável à lubrificação em parafusos. René Derckx, o comprador técnico da Geelen Counterflow: "Estávamos curiosos se a solução concebida pela Fabory iria também ao encontro dos nossos desejos. A premissa principal era que as roscas não ficassem presas. Não queremos cortar ou perfurar um parafuso".

O outro revestimento que os funcionários usam no local de trabalho é muito mais espesso. Os parafusos LUBRINOX da Fabory não precisam de uma camada tão espessa. "Uma camada espessa torna mais difícil aparafusar os parafusos à mão. Ficam muito gordurosos. Se for necessário usar força, tem que se segurar o parafuso pela cabeça. Com o LUBRINOX isto não acontece.”



Indústrias que apoiamos:

  • Construção automóvel, carroçarias
  • Constructores e instaladores
  • Defesa, marinha e aeroespacial
  • Equipamento elétrico
  • Energia (Eólica)
  • Mobiliário e design de interiores
  • Engenharia mecânica
  • Indústria petroquímica
  • Indústria de processamento
  • Semicondutores & indústria médica
  • Construção naval
  • Aço e mineração
  • Construções metálicas

Se não conseguir encontrar o sistema de fixação que necessita, ainda o podemos encontrar.

Perguntas sobre a gama Fabory? Os nossos colegas da  Gestão de Categorias de Produtos  têm todo o prazer em ajudá-lo.

Leia aqui  a história sobre a profundidade e amplitude da nossa gama de produtos.

A nossa Força

Com conselhos, cálculos e testes, chegamos à concepção e aplicação correctas de artigos de fixação específicos. A gama de 120.000 artigos em tamanho e tipo de material desejado requer uma gestão eficiente do stock em que se pode confiar. Soluções logísticas inteligentes ajudam-no.  Estamos a criar Paz de Espírito para os nossos clientes. 

Gama

A Fabory é a escolha certa para todas as suas necessidades em artigos de fixação. A nossa gama de produtos contém uma vasta variedade de artigos de fixação e soluções de fixação específicas do cliente para várias aplicações, complementadas com C-parts.

Fabory Logic

A Fabory auxilia na gestão de artigos de fixação e C-parts. Painéis de controlo inovadores fornecem informações sobre o seu consumo, permitindo que você reduza o seu TCO. A Fabory Logic oferece serviços de RFID, Optical-Eye, balanças e Merchandiser.

Qualidade, Engenharia e R&D

A Fabory tem suas bases na qualidade e confiabilidade. Uma gestão de qualidade aperfeiçoada e sistemas de controlo de qualidade especializados são chave da nossa operação. Estamos disponíveis para o apoiar na escolha correta do artigo de fixação.

Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.