text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
Assortment Standard and Non-Standard

La variation dans une vaste gamme

Quiconque est présent sur le marché des fixations depuis 1947 sait ce que souhaite le client et ce qui permet de dynamiser le marché. De ce fait, il est nécessaire d'être à l'écoute des attentes des clients et de suivre les évolutions du marché. Grâce à cette approche, nous maintenons à jour la vaste gamme Fabory.

Fabory dispose de l'une des plus larges gammes de boulons, d'écrous, de rondelles, de vis, de tiges filetées, de produits d'ancrage, de rivets aveugles et bien d'autres matériaux de fixations. Nous livrons la plupart de ces catégories de produits sur stock.

Qu'il s'agisse d'un écrou M1 qui nécessite presque une loupe pour être observé, ou d'un écrou M110 qui exige des machines pour être soulevé : en une seule dimension, le compteur du nombre d'écrous de la gamme Fabory dépasse déjà la quarantaine. Cela montre la profondeur de la gamme Fabory. Les écrous se distinguent les uns des autres par leur matériau, leur classe de résistance et leur couverture de surface. Chez Fabory, vous ne trouverez pas autant de variantes d'un autre produit que l'écrou.

KPI2.png

Large et profonde

Une gamme inégalée d'éléments de fixation avec une solution adaptée à chaque besoin des clients.
KPI3.png

L'offre dynamique

Nous suivons de près les tendances et les évolutions du secteur pour maintenir la gamme à jour.

KPI5.png

Livraison à partir du stock

Du standard au non-standard : la majorité est disponible en stock.
KPI1.png

Disponible en ligne

Le webshop donne accès à notre gamme complète de plus de 120 000 fixations.
F1 Product Assortment

100 millions d'écrous galvanisés

L'un des nombreux conteneurs que nous voyons arriver chaque semaine est un conteneur rempli d'écrous galvanisés, classe 8. Chaque année, 100 millions d'entre eux sont vendus au magasin Fabory, ce qui représente environ 877 tonnes. Naturellement, presque chaque écrou galvanisé est accompagné d'un boulon, d'une rondelle ou d'une vis appropriée (pas la vis à bois, bien sûr). Cela a permis aux composants fonctionnels de cet écrou d'être exposés aux intempéries et à la corrosion. La demande d'écrous en acier avec un revêtement de surface en zinc lamellaire a donc augmenté. La gamme Fabory répond à cette demande avec environ 2 000 articles en zinc lamellaire. Ce revêtement présente une résistance élevée à la corrosion avec une faible épaisseur de couche et est respectueux de l'environnement car il ne contient pas de chrome 6+.  
 

La puissance indestructible du titane dans le sport automobile

Si l'écrou galvanisé de classe 8 présente un taux d'enlèvement très élevé, la gamme Fabory comprend également des articles dont le taux d'enlèvement est nettement inférieur. Ces articles ont une grande pertinence. Prenez l'écrou en titane. C'est un bon exemple de produit utilisé peu fréquemment, mais dans des situations spécifiques. Pensez au sport automobile, à l'aérospatiale et aux solutions médicales et maritimes. En raison de ses propriétés favorables, le titane est également fréquemment utilisé dans les systèmes d'échange de chaleur et la tuyauterie, la construction d'équipements et de machines et la construction de yachts. Le matériau présente des propriétés favorables telles qu'un faible poids, une grande solidité, une résistance à la chaleur et une très bonne résistance à la corrosion. L'écrou est utilisé en combinaison avec des boulons, des rondelles et des tiges filetées du même matériau.

 
 
"De l'écrou galvanisé classe 8 à l'écrou en titane : Chez Fabory, vous trouverez des articles standard et des produits spécifiques, directement disponibles en stock.

Résistant dans un environnement avec du chlorure

Un autre article que vous ne prenez probablement pas tous les jours, mais pour lequel il existe une demande spécifique, est un écrou en acier inoxydable A8 résistant au chlorure. Cet écrou est utilisé avec succès dans des environnements contenant du chlore, comme les piscines couvertes et les tunnels. Un autre bon exemple est l'industrie de transformation, où des produits chimiques sont utilisés. L'article, unique grâce au matériau super austénitique 1.4529 résistant au chlore, peut être considéré comme une version haut-de-gamme en acier inoxydable. Cet écrou est utilisé en combinaison avec des boulons, des rondelles et des goujons du même matériau.

Répondre à toutes les demandes des clients

Les différentes solutions de fixation montrent l'étendue de la gamme Fabory. Cela fait de nous les experts des fixations. La variation des fixations nous permet de répondre à chaque demande, qu'il s'agisse d'articles en grand nombre ou d'articles utilisés dans des situations spécifiques.

Voir la gamme complète

Les clients font confiance à la large gamme de Fabory. Dans leur travail quotidien, les clients se sentent également soutenus par nos solutions logistiques intelligentes qui maintiennent les niveaux de stock. Lorsqu'ils ont des questions et ont besoin de conseils techniques, nos experts viennent à la rescousse.

Pour en savoir plus sur notre gamme pour chaque secteur, cliquez ici.

Vous voulez en savoir plus sur nos kits spécifiques ? Lisez-le ici

Assortment.png

Notre force

Grâce à des conseils, des calculs et des tests, nous parvenons avec vous à concevoir et à appliquer des fixations spécifiques. Notre gamme de 120 000 fixations dans tous les modèles, tailles et types de matériaux souhaités nécessite une gestion efficace des stocks sur laquelle vous pouvez compter. Des solutions logistiques intelligentes y contribuent. Le département Qualité & Ingénierie conseille les clients sur la connexion la plus sûre. C'est ainsi que nous créons la tranquillité d'esprit. Les employés de votre entreprise peuvent continuer à se concentrer sur les tâches essentielles.

Gamme

Fabory est le bon choix pour tous vos besoins en matière de fixations. Notre portefeuille de produits contient une large gamme d'attaches standard et de solutions d'attaches spécifiques aux clients pour diverses applications, complétées par des C-parts.

Fabory Logic

Fabory aide à la mise à disposition des fixations et des C-parts. Des tableaux de bord innovants donnent un aperçu de votre consommation vous permettant ainsi de réduire votre TCO (Coût total de possession).

Assurance qualité, contrôle qualité et ingénierie

Fabory s'est construit sur sa qualité et sa fiabilité. Une gestion raffinée de la qualité et des systèmes spécialisés de contrôle sont au cœur de nos activités.

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.