MÉCANIQUE DE BASE DES VIS À BOIS
FORCE DE SERRAGE
Les trois croquis ci-dessous montrent la différence de force de serrage entre les parties du bois :
![](/medias/01.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMDk5fGltYWdlL2pwZWd8aDBmL2g5OC84ODAwODUxNDYwMTI2LmpwZ3xkNWJlYjViMDc3ZWI4M2Y1ZGJjMzk4MzkzN2Q0ZmVjNzUwZjEyMGFlZDhhMmE1MmUxOWU5NjcyMzkyYmNlYzQ4)
L’illustration de gauche a une force de serrage dès lors que le filetage de la vis est uniquement dans la partie inférieure du bois. L’illustration du centre montre une partie supérieure plus épaisse qui n’a pas de force de serrage en raison de la prise du filetage dans les deux parties du bois. Sur l’illustration de droite, on a la même épaisseur supérieure, mais il y a un trou pré-percé uniquement dans cette partie supérieure ; comme le filetage n’a ainsi pas de prise dans la partie supérieure, il y a une force de serrage. Pour prévoir la longueur de serrage des vis, il faudrait ajouter les mesures de l’axe non fileté et des nervures fraisées. Une autre option est de soustraire la zone filetée de la longueur totale. Le résultat obtenu et la longueur de serrage.
FENDAGE
Si les vis à bois sont utilisées sans perçage d’ébauche, la plupart des sortes de bois ont tendance à se fendre le long du fil du bois. Sans espace pré-percé pour la vis à passer à l’intérieur du bois, la vis pousse le bois en l’écartant pour créer cet espace. La tension latérale (forces radiales) créée alors par la vis est trop importante pour le bois et donc il se fend. Il est évident que les vis plus épaisses créent une tension plus importante que les vis plus fines et par conséquent le risque de fendage augmente au fur et à mesure que la vis augmente en épaisseur.
Les vis à bois traditionnelles créent plus de tension que les vis pour panneaux de particules. Ceci est à attribuer aux différences d’épaisseur du cœur du filetage et au tranchant du filetage. Les vis à bois comme les Maxxfast ou Heco Topix fraisent une grande partie de l’espace dont elles ont besoin en raison de leur pointe en lune et de leurs nervures fraisées. En conséquence, la tension dans le bois et le fendage sont minimisés quelle que soit l’épaisseur de la vis.
Soyez conscient que la fente dans le bois ou la rupture de la vis peut toujours survenir si la tête de la vis à bois est enfoncée trop profondément.
![](/medias/02.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxNDMyfGltYWdlL3BuZ3xoYzIvaDM4Lzg4MDg5MjQ3NDE2NjIucG5nfDE5ZjU4ZDJhMjE2NTdhN2MyM2E5ODhiMGU4YTgyMDUwMDQ2MmY2Y2JlZmUzNWU2ZTQ3ZTg2Y2UxNDQ5ZGM5Yzk)
DU MÉTAL POUR L’ASSEMBLAGE DU BOIS
Lorsque des parties dures comme le métal sont attachées au bois en utilisant des vis à bois, il est crucial que les vis soient enfoncées avec précaution.
Si le filetage de la vis va vers l’avant dans le bois avec une distance d’un pas par rotation, la vis se forgera très vite une force de traction dès que la tête de la vis rencontre la surface du matériau. Si trop de couple est appliqué après que la tête ait atteint la surface du matériau, il peut en résulter une rupture du bois ou de la vis.
![](/medias/03.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjg1fGltYWdlL2pwZWd8aGZjL2gyYy84ODA4OTIzNTYyMDE0LmpwZ3w5MWM3MDhhM2Q0MTg2YzRjMzFiMzZlY2I0N2NiNTI4YzQwYzM4NTVmODAzMGM5NmJmNTExNmY5ZDA1M2E3NTA3)