MONTAGE
La charge et le matériau de la construction auxquels l'ancrage doit être réalisé sont cruciaux pour le choix du produit d'ancrage. Si le produit n'est pas monté correctement, la cheville ne pourra probablement pas satisfaire aux conditions de gestion des charges. De plus, chaque produit peut comporter des méthodes de montage particulières. Chaque produit a des spécifications bien précises pour la profondeur de perçage, la profondeur d'ancrage, l'espacement des bords et l'espacement axial. Pour obtenir un ancrage fiable, il faut respecter les spécifications du produit. Le montage commence par le marquage des trous de perçage sur le point d’ancrage. Après avoir effectué le perçage et le nettoyage du trou, la cheville doit être positionnée et fixée selon les spécifications du constructeur. Si des parties de l’ancrage doivent être fixés sur deux points ou plus, il faudra faire attention à ce que les trous soient alignés méticuleusement. Pour obtenir cette précision, vous pouvez utiliser un guide de perçage ou un montage traversant.
TYPES D’INSTALLATIONS
Les chevilles peuvent être montées de différentes manières. Le choix du montage par accrochage, du montage traversant ou du montage espacé dépend principalement de la situation.
![](/medias/IMG-01.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczMTh8aW1hZ2UvcG5nfGhhMi9oYjAvODgwMjc4MDI4MjkxMC5wbmd8ZGQ4OWU1ZmE5NDRkNzU1NjViMWNmYjE5NmFkN2QzMWE1YTU2YzAxZGQxNjQzMGYxOGRkZjVhODU1YzcwODM4Mg)
INSTALLATION AFFLEURENTE
Dans ce type de montage, la cheville se place au même niveau de la surface du matériau de construction. Le trou à la base de l’ancrage doit être plus grand que le composant que l’on est en train d’attacher.
![](/medias/IMG-02.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY1MDF8aW1hZ2UvcG5nfGg0Yi9oM2IvODgwMjc4MDMxNTY3OC5wbmd8MWI2ZDE1ZjhiYTUyZDI5Y2MwODczMmQ1NTZiODNlZTMyMWVjMjhiMDYxYTUwMzJkYTU4MDFmZThhYWYxZTM3Yg)
INSTALLATION TRAVERSANTE
Pour le montage en série, et en particulier lorsqu'il y a plus de deux points d'ancrage par élément, le montage traversant est normalement utilisé. Les trous dans l'élément peuvent alors être utilisés comme guide de perçage, puisque le diamètre du trou dans l'élément à fixer est au moins aussi grand que celui du matériau de construction. Cette méthode non seulement facilite le montage, mais garantit aussi une meilleure précision. La cheville est alors poussée dans le trou à travers l'élément à fixer, puis elle est mise en place.
![](/medias/IMG-03.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgyNjR8aW1hZ2UvcG5nfGg4Ny9oY2YvODgwMjc4MDM0ODQ0Ni5wbmd8NzUwMDhjZTViMjdjODExMjE1OTQ0OGUzYjU0NjAzMWE1MDJkMmJjMTM2ZDNjNTIzYTIxNWFhN2YxYTgxOWU5NA)
INSTALLATION DEPORTÉE
Si l'élément à fixer doit être monté de manière qu’il résiste à la pression et à la tension à une certaine distance de la surface d'ancrage, alors le montage espacé est le choix approprié. Pour ce faire, il est possible d'utiliser des chevilles chimiques, des tiges filetées avec des contre-écrous ou des chevilles en acier avec filetage métrique interne en combinaison avec des boulons de taraudage.