Montage
Der Lastwert und das Baumaterial, mit dem das Element verbunden werden muss, sind für die Wahl des Verbindungselements entscheidend. Wenn aber dieses Produkt nicht korrekt montiert wird, ist es möglich, dass der Anker Ihre Anforderungen nicht erfüllt. Außerdem ist nicht jedes Produkt für jede Montagemethode geeignet. Jedes Produkt hat Spezifikationen für die Lohrbochtiefe, Verankerungstiefe, Randabstände und Achsabstände. Um eine zuverlässige Verbindung zu generieren, müssen die Produktspezifikationen eingehalten werden. Die Montage eines Dübels beginnt mit der Markierung des Bohrlochs an der Position der Verankerung. Nach dem Bohren und Reinigen des geeigneten Lochs wird der Steckverbinder oder Dübel in Position gebracht und ordnungsgemäß fixiert. Wenn Elemente mit zwei oder mehr Verankerungspunkten verbunden werden, müssen die Bohrlöcher sauber ausgerichtet werden. Dazu können Sie eine Bohrschablone oder eine Durchsteckmontage anwenden.
Montagetypen
Anker können auf verschiedene Weisen montiert werden. Die Wahl zwischen Anbaumontage, Durchsteckmontage oder Abstandsmontage ist größtenteils von der Situation abhängig.

Anbaumontage
Bei der Anbaumontage formt der Dübel oder Anker eine flächenbündige Verbindung mit der Baumaterialoberfläche. Das Bohrloch in der Ankerbasis ist größer als die befestigte Komponente.

Durchsteckmontage
Bei der Serienmontage und insbesondere, wenn es mehr als zwei Verbindungspunkte pro Element gibt, wird normalerweise die Durchsteckmontage angewandt. Die Bohröffnungen im Element können als Bohrvorlage verwendet werden, da der Bohrlochdurchmesser im zu befestigenden Element mindestens so groß ist wie das Baumaterial. Dies kommt der Präzision zugute. Der Dübel oder Anker wird durch das zu befestigende Element in das Bohrloch gedrückt und dann fixiert.

Abstandsmontage
Wenn das zu befestigende Element auf druckresistente und zugresistente Art und Weise in einem bestimmten Abstand zur Verbindungsfläche montiert werden muss, ist die Abstandsmontage die richtige Wahl. Zu diesem Zweck können chemische Anker, Stahldübel mit metrischem Innengewinde in Kombination mit Kopfschrauben oder Gewindestangen mit Kontrollmuttern verwendet werden.