Die praktische Situation
![](/medias/IMG-01.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNjMxfGltYWdlL3BuZ3xoODEvaDYyLzg4MDI3ODA3NDE2NjIucG5nfDdiNDFlMTg0YjRmZWQwMjQ4ZGUyMGI2MTFhODBiYmQ4MzcyZDUwZmM4NTc3NjU3NDIzNzdiMGM0ZGM1MmY3OTQ)
Die praktischen Konsequenzen der Anwendung dieser Kalkulationsmethoden und Montage des entsprechenden Ankers verdeutlicht die Wichtigkeit der korrekten Wahl. In unserem Beispiel muss ein Geländer an einen Betonboden, nah an einer Kante befestigt werden. Ein Anker mit Option 6 wäre angemessen, aber es muss berücksichtigt werden, dass die verwendete Kalkulationsmethode, C, einige Aspekte ignoriert. Bei der Prüfung eines Ankers dieses Typs werden nur wenige Anwendungsparameter und Versagenskriterien berücksichtigt. Um eine zuverlässige Verankerung zu erzielen, müssen viele Sicherheitsparameter angewandt werden. In der Praxis bedeutet dies, dass große Rand- und Achsabstände kontrolliert werden müssen. Wenn ein Anker mit Option 1 gewählt wurde, werden alle Versagensmöglichkeiten und alle Lastrichtungen berücksichtigt. Im Vergleich mit dem Anker des Typs 6 führt dies zu kleineren Rand- und Achsabständen. Diese bewerteten und zulässigen Parameter bieten die Möglichkeit der optimalen Konstruktion. Ein Anker der Option 1 ist häufig teurer als ein Anker der Option 6. Allerdings können die Kosten eines Ankers irreführen.
Die Gesamtkosten der Befestigung sind häufig wesentlich höher, wenn der vermeintlich günstigere Anker der Option 6 verwendet wird, da mehr Anker verwendet werden müssen und die Verankerungsplatte größer und dicker sein muss. Neben den höheren Kosten der geeigneten Verankerungsplatten dauert die Montage länger, was zu höheren Personalkosten führt. Daher ist es bei der Auswahl eines Ankers für eine Anwendung sehr wichtig, dass Ihre Entscheidung alle Aspekte der Befestigung berücksichtigt. Oben finden Sie eine Übersichtskizze ohne technische Details zu einer Situation, in der zwei Optionen verglichen werden und eine einfache Beurteilung dieser Sorte stattfinden kann. In der Realität sind die Situationen allerdings wesentlich komplexer und erfordern gründliche Kenntnisse der bereits genannten Kalkulationsmethoden und der in den Richtlinien beschriebenen Informationen. Die Durchführung der notwendigen Kalkulationen ist keine leichte Aufgabe, aber mit der Hilfe der Gebrauchsanweisungen mit Berechnungsbeispielen oder der für diesen Zweck entwickelten Software können Sie sehr schnell eine verantwortungsbewusste Wahl treffen.