text.skipToContent text.skipToNavigation
Savona_header.png

Favourite products are always at hand in MyFabory.

View prices, view order history, and reorder favourite items. For Dennis Briels, these are the most significant advantages of MyFabory, his online ordering environment at Fabory. He logs in to Fabory.com as a service engineer at Savona in Oisterwijk almost daily.

Savona assists companies with purchasing a wash box installation from the preparation, purchase, and realisation up to and including a complete maintenance program. Their customers are located throughout the Benelux, and Dennis started at the Brabant company in 1996 and kept stocks up to standard for his colleagues in the warehouse.

Various catalogues

Dennis uses various catalogues when ordering fasteners and MRO products. He made it in MyFabory. In addition to bolts, nuts and screws, he added mounting kits and tools as favourites in the catalogues. A few times a month, Dennis completes an order behind his computer. Before he clicks the order button, he walks through the warehouse where his colleagues assemble the wash boxes.

Met het plaatsen van bestellingen via MyFabory bespaart Dennis tijd en krijgt hij inzicht in de status van bestellingen, bestelhistorie en facturen.

Alle voordelen van MyFabory op een rij:

• Controle en overzicht vanuit één plek
• Inzicht in bestelhistorie en facturen
• Eigen catalogi met favoriete producten
• Persoonlijke prijzen direct zichtbaar
• Bestellingen volgen via Track en Trace
• Verschillende inkopers op hetzelfde account
• Ook meerdere accounts mogelijk
• Eenvoudig beheer van rollen en rechten

Nog geen account? Maak er hier één aan

Altijd de juiste uitvoering bij de hand 
Het aanmaken van catalogi met favoriete producten in MyFabory beschouwt Dennis als een uitkomst in zijn dagelijkse werkzaamheden. Het zijn de standaard fasteners waar de medewerkers op de werkvloer dagelijks naar grijpen tijdens het monteren. Vergeet daarbij niet de verstelbare moersleutel, boren, slangenklemmen, mengtuiten. Ook die plaatst Dennis in de catalogi. “Vind maar eens precies de uitvoering die je wilt. Ik ken niet alle artikelnummers uit mijn hoofd. Nu heb je ieder artikelnummer altijd bij de hand. We werken hier ook met een gereedschap dat wij de popnageltang noemen. Op Fabory.com heet dit de blindklinknagel.”   

Prijzen en voorraadniveau 
Dennis is verantwoordelijk voor alle bestellingen van fasteners en non-fasteners die zijn collega’s in het magazijn nodig hebben. “In MyFabory zie ik direct of het gewenste artikel op voorraad ligt, samen met de prijs. Is een artikel niet op voorraad, dan ga ik terug naar de categoriesoort en kijk ik wat wel direct leverbaar is.” Savona werkt met één account. Wanneer Dennis een keer niet in de buurt is, loggen collega’s ook weleens in op het account en voegen zo enkele artikelen toe. “Dan hebben ze bijvoorbeeld met spoed vijfhonderd bouten in een specifieke maat nodig.” 
 

View order history

Dennis is always the one who completes the order. He has been working with MyFabory from day one. “From the moment we no longer had to pass on numbers on pieces of paper, I was convinced. The order history can now always be found. If I have forgotten to place an article in the catalogues, I will still find it there; then I know exactly which special taps are involved.”

Immediately see what is still open.

Dennis’s colleagues can also quickly consult all invoices and packing slips in MyFabory. “My colleagues from Administration check the invoices to see whether the deliveries are correct.” Dennis himself checks his order overviews in MyFabory every week. He can see at a glance what is still open. “If a colleague asks whether specific articles have arrived or are on their way, I can see that immediately. On average, an article arrives at the workplace after one to two days.”

Fixed contact person

Even though Dennis now finalises the orders via MyFabory, his regular contact person at Fabory still visits us now and then. “For example, if a tool is broken, he will send it back to the supplier for me. Switching directly with Fabory and working from my online environment works perfectly for me.”

Always insight into your orders. Also, something for your company?

Do you want to work as quickly and efficiently as Dennis? With MyFabory, you have direct access to your order history and invoices. This ensures overview and control from one place. Experience the benefits of MyFabory and create an account.

Mistrzostwo w elementach złącznych

Dzięki wiedzy o produktach, obliczeniom i testom zapewniamy prawidłowe projektowanie oraz zastosowanie odpowiednich elementów złącznych. Nasz asortyment obejmujący 120 000 elementów złącznych w każdym kształcie, rozmiarze i typie materiału wymaga efektywnego zarządzania zapasami, na które możesz liczyć. Zastosowanie RFID to jedno z inteligentnych rozwiązań, jakie oferuje Fabory Logic. Każde z tych rozwiązań stanowi cenne wsparcie w zarządzaniu zapasami w Twojej firmie. To tworzy spokój ducha, pozwalając pracownikom Twojej firmy skupić się na ich kluczowych zadaniach.

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.