text.skipToContent text.skipToNavigation
Meggson_Header

Scannez et commandez avec l'application Fabory

Le département production de Meggson ne manque jamais de boulons, d'écrous, de vis et de rondelles ! C'était le souhait d'Aart van Ginkel et il y est parvenu grâce à l'application Fabory. Aart est chef de production dans cette entreprise, il est chargé de veiller à ce que la consommation d'éléments de fixation soit suffisante.

Les fixations qui sont livrées à Meggson sont utilisées pour l'assemblage de diverses machines destinées à l'industrie internationale des œufs. Chaque année, l'entreprise produit environ 125 machines destinées à la manipulation efficace des œufs. M. Van Ginkel a commencé à travailler pour l'entreprise au début de l'année 2022 et s'est réjoui de constater que Meggson, comme son employeur précédent, compte sur les fixations Fabory. "J'avais déjà eu de bonnes expériences avec mon employeur précédent. Au cours de ses premiers mois chez Meggson, il utilisait encore le scanner Opticon. "Cela ne fonctionnait pas de manière efficace, car je ne pouvais pas scanner tous les codes-barres. De plus, le transfert du scanner au panier d'achat ne se faisait pas toujours sans heurts."

 
 

"Si cela peut se faire par téléphone, j'y suis favorable."

Van Ginkel a alors contacté son interlocuteur chez Fabory pour obtenir un nouveau scanner. La réponse qu'il a reçue de Fabory l'a surpris. Au lieu du scanner, il pouvait également utiliser son téléphone portable pour scanner les codes-barres via l'application Fabory. "Je ne le savais pas ! J'ai tout de suite été enthousiaste, car c'est la manière la plus simple pour moi de travailler."

100 articles, 200 codes-barres

Son contact chez Fabory a simplifié la gestion des listes de commande de boulons, d'écrous et de rondelles en imprimant deux fois tous les codes-barres et en les collant sur les bacs du système à deux bacs. Au total, il y a cent articles, donc deux cents codes-barres sont sortis de l'imprimante. Aart scanne le code-barres d'un conteneur vide utilisant la méthode des deux bacs avec son téléphone. "Si un conteneur est vide, je scanne le code via l'application Fabory. Le système offre une vue d'ensemble et une facilité de commande. Les boulons qui étaient auparavant négligés n'étaient pas non plus commandés. Le système à deux bacs montre littéralement ce qui est en stock et ce qui ne l'est pas."

Digital Logistics for Meggson
Digital Logistics for Meggson
 
 

"Deze aanpak helpt ons bij het produceren van grotere aantallen machines"

In het verleden maakte Meggson gebruik van een kast die vol stond met diverse fasteners in doosjes. “Daar kon iedereen gebruik van maken, zonder dat we wisten welke fasteners de hoogste afname kenden. Echt overzicht was er dus niet.” De nieuwe aanpak past Aart goed. “Ik houd ervan om alles te stroomlijnen en structuur aan te brengen. Deze manier van werken helpt ons ook bij het produceren van grotere aantallen machines.”

De productieafdeling die door Aart wordt gerund, biedt werk aan tien medewerkers. “Door het gebruik van de Fabory app kan ik het bestelproces van de fasteners er nu prima zelf bij doen. Gemiddeld bestel ik één keer per week nieuwe fasteners, soms vaker. Ons bedrijf ligt op steenworp afstand van Fabory in Ede. Mochten we ooit een keer zonder de juiste fasteners komen te zitten, dan kan ik altijd naar de vestiging rijden.”

Definitieve bestelling op groot scherm

Op de website van Meggson staat: Wij geloven dat echte verbetering voortkomt uit het vereenvoudigen van complexe vraagstukken, processen en oplossingen. Iedereen kan iets ingewikkeld maken, maar de echte expert maakt het simpel zonder dat het aan kracht verliest.

Die opvatting is tekenend voor de samenwerking met Fabory en hoe het voorraadbeheer is ingericht. Na het scannen van barcodes via zijn telefoon, stuurt Aart de artikelen naar de Fabory-winkelwagen. Het verwerken van de bestelling doet hij via zijn computer in MyFabory. “Dat vind ik toch fijner werken, op een groot scherm.”

Na het definitief maken van de bestelling, krijgt Aart de fasteners de volgende dag geleverd. “Ik hield altijd aan ‘voor 12.00 uur besteld, de volgende dag in huis’. Maar zelfs de keer dat ik om 15.00 uur een bestelling plaatste, arriveerden de fasteners al de volgende ochtend.” Enthousiast sluit hij af: “Deze Smart Industry samenwerkingen geven energie. Ze maken producerend Nederland sterker.”

Voorraadbeheer in eigen hand. Ook iets voor uw bedrijf?

Wilt u ook producten via Fastscan bestellen in de Fabory app? Via FastScan bestelt u eenvoudig en voorkomt u fouten. Ga naar de Apple Store (iPhone) of Play Store (Android) en download de Fabory app.

De Fabory app is onderdeel van Fabory Logic. Onze slimme logistieke oplossingen helpen met het efficiënt inrichten van processen op de werkvloer.  Ontdek meer

           Download de Fabory app

    

Masters in Fasteners

Met adviezen, berekeningen en testen komen we tot het juiste ontwerp en toepassing van specifieke bevestigingen. Ons aanbod in 120.000 bevestigingsmaterialen in iedere gewenste uitvoering, afmeting en materiaalsoort vraagt om efficiënt voorraadbeheer waar u op kunt vertrouwen. De oplossingen binnen Fabory Logic ontzorgen uw bedrijf in het beheer van de voorraad. Zo ontstaat Peace of Mind. De medewerkers in uw bedrijf kunnen zich blijven richten op de kerntaken.

Assortiment

Fabory is hét adres voor al uw bevestigingsoplossingen. Het productportfolio bestaat uit een zeer uitgebreid assortiment aan standaard fasteners en klantspecifieke bevestigingsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen, aangevuld met C-parts.

Fabory Logic

Fabory helpt u de beschikbaarheid van fasteners en C-parts te garanderen. Innovatieve dashboards geven inzicht in uw verbruik en maken verlaging van uw TCO mogelijk. Fabory Logic biedt u RFID, Optical-Eye, Weight Scale Cabinet en merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Een kwaliteitsmanagement en kwaliteitscontrolesystemen vormen de basis. Onze engineers adviseren u bij het maken van de juiste keuze in specifieke bevestigingstoepassingen.

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.