text.skipToContent text.skipToNavigation
About_fabory.jpg

Sobre a Fabory

Bem-vindo ao mundo da Fabory: especialista europeia em fixação. Tudo começou em 1947 com a venda de artigos de fixação. Hoje a Fabory cresceu e tornou-se uma empresa com serviços completos. Com mais de 450.000 produtos, conhecimento de mercado e experiência em soluções de cadeia de fornecimento, somos capazes de ajudar os nossos parceiros e clientes de A a Z.

Oferecemos uma gama completa de artigos de fixação que consiste em artigos de fixação normalizados, produtos feitos sob medida para aplicações específicas e C-parts para o mercado OEM. Além disso, fornecemos produtos MRO, como ferramentas e artigos de segurança. Tudo para criar um artigo de fixação seguro e confiável.

A sede da Fabory está localizada em Tilburg e suas operações internacionais cobrem 11 países europeus, com mais de 1.000 funcionários. Estamos convencidos de que a nossa forte presença local ajuda a entender melhor o seu negócio. A nossa especialização em vários mercados ajuda a atender todos os tipos de requisitos específicos do cliente.

Juntos, somos responsáveis por 120.000 clientes satisfeitos e processamos mais de 7,5 milhões de linhas de pedidos por ano. Conseguimos isto em cooperação com mais de 3.000 fornecedores. Temos o orgulho de receber 700.000 visitantes por ano nos 50 Centros Fabory espalhados por vários países e de receber mais de 2 milhões de visitantes na nossa loja virtual.

Como líderes de mercado em fixação no Benelux, temos mais de 450.000 produtos na nossa gama. A Fabory oferece uma gama completa de artigos de fixação, ferramentas e produtos industriais. A gama de produtos é continuamente expandida para atender às suas necessidades específicas. A gama está disponível na loja virtual e nos Centros Fabory.

Qualidade

A Fabory esforça-se para se destacar com um alto nível de qualidade. Com a nossa especialização, entendemos quais as normas e certificações que são importantes quando se trata de soluções de fixação. Combinado com um sofisticado sistema de qualidade e profundo conhecimento técnico, isto garante que possamos atender aos seus requisitos de qualidade.

A qualidade dos nossos produtos começa com a correta seleção dos fornecedores. Avaliamos fornecedores em potencial testando produtos e auditando o processo de fabricação. Os fornecedores aprovados também são avaliados continuamente com o objetivo de monitorizar a qualidade dos produtos e a confiabilidade na entrega. Além desse sistema de avaliação de fornecedores, monitorizamos produtos por meio de inspeções logísticas e laboratoriais (CQ). No nosso laboratório certificado pela A2LA, testamos características como dureza, tolerância de rosca, resistência à tração e conformidade com RoHS.

A nossa equipa de especialistas técnicos contribui com soluções e fornece conselhos sobre fixação, projeto e aplicação de vários artigos de fixação. A estreita cooperação com institutos de normalização e comités técnicos garante um alto nível de conhecimento técnico e informação.

ISO Certificates

As Masters in Fasteners, Fabory always strives to deliver the best quality. Our business processes show this as well. The standards set by ISO are reflected everywhere: in the warehouse, in the laboratory, during our contact with customers and in the way we deal with the environment. Because of multilingualism, ISO has chosen the designation ISO. This is derived from the Greek isos, meaning equal. We are happy to explain to you which quality standards our services and fasteners meet.

ISO 9001:2015

ISO 9001 is an international standard for quality management.

The standard is used when assessing whether an organisation meets customer requirements, the laws and regulations that apply to the product and the requirements of the organisation itself. In addition, the requirements together form good starting points for setting up and establishing a quality management system.

This is a simplified representation of ISO 9001:

  • say what you do
  • do whay you say
  • prove it

Download the ISO 9001:2015 certificate

ISO 14001:2015

ISO 14001 is an international standard for environmental management.

An environmental management system according to the ISO 14001 standard is used to control and reduce the environmental risks of business operations. The environmental risk analysis is most important. This analysis assesses the environmental risks for all forms of possible pollution. Control measures should then be identified and incorporated into an environmental plan. The elaboration of an environmental management system should be well adapted to the nature, size and complexity of the organisation.

Download the ISO 14001:2015 certificate

ISO 17025

ISO/IEC 17025 is an international standard for testing and calibration laboratories.

The standard describes requirements for the competence of testing and calibration laboratories. This includes tests and calibrations performed using standardised methods, methods that are not standardised and methods developed by the laboratory itself. This international standard applies to all organisations performing tests and/or calibrations. With this standard/accreditation, we show that our Quality Department/Quality Control is recognised as an independent laboratory and may issue recognised test results and certificates.

Download the ISO 17025 certificate

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 is an international standard for occupational health and safety management.

With an occupational health and safety management system in accordance with ISO 45001, Fabory controls and reduces risks related to safety, health and well-being within its operations. The standard focuses on preventing work-related accidents, injuries and health issues, and on creating a safe and healthy working environment for employees and other stakeholders.

The risk assessment and evaluation form the key foundation of this approach. During this analysis, Fabory systematically identifies potential hazards and risks associated with its activities. Based on these insights, appropriate control measures are defined and documented in the occupational health and safety policy and related plans.

The design of the occupational health and safety management system aligns with the nature, size and complexity of the organization and supports continuous improvement.

Download the ISO 45001:2018 certificate

-

História

Masters in Fasteners

Gama

A Fabory é a escolha certa para todas as suas necessidades em artigos de fixação. A nossa gama de produtos contém uma vasta variedade de artigos de fixação e soluções de fixação específicas do cliente para várias aplicações, complementadas com C-parts.

Fabory Logic

A Fabory auxilia na gestão de artigos de fixação e C-parts. Painéis de controlo inovadores fornecem informações sobre o seu consumo, permitindo que você reduza o seu TCO. A Fabory Logic oferece serviços de RFID, Optical-Eye, balanças e Merchandiser.

Qualidade, Engenharia e R&D

A Fabory tem suas bases na qualidade e confiabilidade. Uma gestão de qualidade aperfeiçoada e sistemas de controlo de qualidade especializados são chave da nossa operação. Estamos disponíveis para o apoiar na escolha correta do artigo de fixação.

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.