text.skipToContent text.skipToNavigation

LA CHARGE D'UN ANCRAGE

La charge sur un ancrage se caractérise par plusieurs facteurs:
  • Taille
  • Direction
  • point d'application
La direction de la force détermine s'il s'agit d'une force de traction, d'une force de compression ou d'une force de cisaillement. Les forces de traction et de compression agissent longitudinalement sur l'ancrage, tandis que les forces de cisaillement sont perpendiculaires à l'ancrage. Ces forces, qui résultent de la construction, doivent être absorbées par l'ancre. Une combinaison de charges se présente souvent, ce qui entraîne une charge combinée similaire sur l'ancrage. Lorsque des forces se produisent à une certaine distance de la surface du matériau de construction, ce qui entraîne un moment de flexion.
 
Le calcul de la répartition des forces sur une construction définit la charge sur une fixation. Dans les calculs ultérieurs, les facteurs de sécurité sont inclus. La taille du facteur de sécurité est déterminée par l'ingénieur en structure sur la base des risques de sécurité et des consignes de sécurité. Lors de la sélection d'une ancre, ces risques doivent être évalués. Les agréments techniques européens et les directives américaines spécifient comme qualification pour l'utilisation des éléments d'ancrage de construction que la charge est stationnaire ou quasi-statique. En pratique, cependant, des charges non stationnaires ou dynamiques se produisent également, par exemple dans la construction de grues, la construction d'ascenseurs ou la construction de machines. La fixation d'éléments soumis à des charges dynamiques doit être effectuée à l'aide d'ancrages spécialement testés. Une forme particulière de charge dynamique résultant d'une collision, d'un tremblement de terre ou d'une explosion est la charge de choc. Les éléments de fixation adaptés à une utilisation avec une charge de choc sont équipés d'une indication de cette approbation.
 
 
1. Tension
2. Pression
3. Cisaillement
4. F = Tension oblique = Combinaison de la tension axiale et du cisaillement
5. F + moment de flexion = la combinaison de la tension et du cisaillement à distance "e"
6. V + moment de flexion = cisaillement à distance "e"
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.